我们对 TPSM8282系列感兴趣。 表9-1. 组件列表: C3陶瓷电容器,120 pF,50 V,尺寸(0603)-其尺寸可降至0402?
另外,对于 C2 => 陶瓷电容器,1×22 μF,6.3 V,X6S,尺寸(0603),JMK107BC6226MA-T -可以像 表9-2中的那样将电容器减少到0402。 组件列表? 如果没有,有什么区别?
请您也解释一下如何在同一包装中制造@1A,2A 和3A 级的零件,而不更换任何外部组件?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我们对 TPSM8282系列感兴趣。 表9-1. 组件列表: C3陶瓷电容器,120 pF,50 V,尺寸(0603)-其尺寸可降至0402?
另外,对于 C2 => 陶瓷电容器,1×22 μF,6.3 V,X6S,尺寸(0603),JMK107BC6226MA-T -可以像 表9-2中的那样将电容器减少到0402。 组件列表? 如果没有,有什么区别?
请您也解释一下如何在同一包装中制造@1A,2A 和3A 级的零件,而不更换任何外部组件?
Shmuel,您好!
重要的是要检查 使用0402尺寸时是否有足够的有效电容。 如果有效电容符合数据表中的要求,C3和 C2的电容可能在0402中。
在表9.2中,C2已在0402中,因为这是固定 VOUT 版本,其中小溶液尺寸更重要。 0603通常具有比0402更高的有效电容,并提供更好的负载瞬态性能。
该器件设计用于支持3A 输出电流。 不同的电流版本通过将电流限制编程为不同的值来产生。
此致,
瓦伦
尊敬的瓦伦:
谢谢你们让我回到这里!
对于输出电压= 3.3V,我选择了 R1 =162K,R2 =36K。 我从数据表中计算出 C3 = 333pF。 我们有一个330pF 库存(0402,50V,X7R)-我可以认为这是可以接受的吗? C3的值是否更高或更低? 自从我检查了这一储备零件的有效电容,我 发现电容的最低下降是在85°C 时电容可能下降到318pF 以下? 我应该尝试获得一个值更高的电容器吗? 问题是 温度较低时电容器将接近实际额定值?
我可以得到的下一个可用值是390pF,这是最好的吗? @85°C 电容将降至370pF 以下,但@30°C 电容= 387pF。 如果这两种方法都不能接受,我可能需要提高包装尺寸?!
此致
什穆尔
尊敬的 瓦伦:
非常感谢你们回来接我!
对于我们的 Vout = 2.5V 电源,我选择了=> R2 = 3.16K,该值计算=>C3 = 3.8nF,
我们有库存 A:CL05B472KB5NNNC (4.7nF,0402,50V,X7R),最大容量损失为@ 85DegC =>约4.47nF
这是可以接受 的还是我应该去买的
一个容量损失最大的 CL05B392KB5NNNC (3.9 nF,0402,50V,X7R)是@ 85DegC =>大约3.86nF?
此致
什穆尔