This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR16020:EMI CE 传导测试显示"超过标准"10dB

Guru**** 2564190 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR16020, BQ25895

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1071748/lmr16020-emi-ce-conduction-testing-shows-exceed-standard-10db

部件号:LMR16020
“Thread:Test,”(线程:测试, BQ25895)中讨论的其它部件

尊敬的团队:  

请在此处为我们的客户提供如何通过 EMI CE 传导测试的建议

VIN:48V。 输出电压:5V。

在180KHz 时,它显示 EMI CE 传导测试结果为10dB,超出标准值。 其他就是通过。  

LMR16020开关电阻器为23.2Kohm。 SW 频率为1MHz。

示意图如下所示:

您能否提供一些建议来帮助客户通过 EMI CE 测试?

谢谢!

迪伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,迪伦,

    我建议客户安装电解电容器以对输入进行阻尼。

    此计算器(如下所示)可用于计算相应的阻尼电容和 ESR。

    https://training.ti.com/sites/default/files/docs/InputFilterCalculator.xls

    请参考本附注,该附注显示了 EMC 合规性测试中阻尼电容器的结果

    www.ti.com/.../snva859

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Beck,

    非常感谢您的信息! 客户一定要参考您提供的文档进行设计。 但是,他们发现,在将 LMR16020 RT 电阻器设置为23.2Kohm 时,EMI CE 传导测试无法通过。 LMR16020的切换频率已设置为180KHz。 然后,他们进行了进一步调查,猜测可能是由第二级充电器 BQ25895引起的。 LMR16020输出5V 将连接到 BQ25895的 Vbus。  当它们断开 BQ25895上的电池时,可以通过 LM16020 EMI CE 测试。 连接电池后,发现 BQ25895的 I2C 不工作,vsys 断电。  

    您能为这种情况提供一些建议吗? 下图是示意图。

    谢谢!

    迪伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好迪伦,电力转换器的 EMC 可以随输出负载而扩展。

    尽管如此,BQ 设备可能无法得出导致问题的结论,但转换器输出负载降低导致符合 EMC 标准。

    我建议他们得出这样的结论:电源转换器“有故障”,以相当于 BQ 设备负载电流需求的电阻负载重新执行 EMC 扫描。

    此外,EMC 滤波器电容器的直流额定值是多少? 看起来 EMC 滤波器电容器是一个单10uF 陶瓷,50VDC?。

    如果是这种情况,在48V 电压下,电容将大大降低。 我建议客户为 EMC 滤波器添加更有效的电容(如果确实如此)。