This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG1020:请告知故障原因

Guru**** 2581625 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG1020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1072770/lmg1020-please-advise-about-the-cause-of-the-failure

部件号:LMG1020

您好,支持团队,

LMG1020在85℃的环境中以500 kHz 的驱动频率连续运行。

LMG1020的 VDD 端子和 GND 端子似乎在500到1000小时内短路。

测量 LMG1020每个端子的电压波形以调查原因。 (在25℃环境中使用带宽为1.5 GHz 的差分探头测量)

如图所示,经确认,在 In +终端上暂时超过了最大额定值。

似乎茅斯和对外开放机场的航站楼也暂时超过了最高评级。

LMG1020是否可能出现此类电压波形故障?

如果可能出现故障,应使用哪种故障模式? (您有 FMEA 信息吗?)

如果还有其他原因导致了失败,您能给我一些建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,  

    欢迎参加论坛! 我有几个问题可以更好地了解情况,如果您能够分享您的主板示意图,我想回顾一下。  

    • FET 或电路板中的任何其他组件是否也损坏?
    • 这是否发生在单个电路板或多个电路板上?
    • 关于所提供的波形,故障期间是否捕获过这种波形?

    此致,

    莱斯利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    主板示意图如下所示。

    • FET 或电路板中的任何其他组件是否也损坏?

           >>很难确认。 (由于电路是集成的,因此很难通过更换进行确认。)

    • 这是否发生在单个电路板或多个电路板上?

           >>多块板上的 VDD-GND 端子之间短路。

    • 关于所提供的波形,故障期间是否捕获过这种波形?

           >>这是另一个正常工作的样本的捕获。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,  

    感谢您提供信息。 根据观察到的故障(VDD 和 GND 短路),我们可以确定输入阶段(IN+振铃)的问题。 这可能是由于输出阶段的问题导致的。 检查 FET 是否工作的原因是,如果 FET 发生故障,则故障可能传播给驱动器并对其造成损坏。 我建议检查 FET 的最大 VDS 电压以及它可以处理的最大电流是否未超过。 您是否能够捕捉到失败的时刻?

    接地参考上的噪音也可能 是一个问题。 您是否遵循了设备数据表第10节"布局"中列出的布局准则?

    此外,请共享您正在使用的 FET 部件号,以确保设备能够从输出负载中释放电源。  

    此致,

    莱斯利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    很抱歉耽误你的回答。

    由于很难在此处披露设计信息(如零件号),在此之后,我可以通过电子邮件与您联系吗?
    请告诉我电子邮件地址。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Furubayashi,  

    请通过此平台向我发送朋友请求,以便我们可以通过私人消息进行讨论。 我将继续并结束这一话题,以便我们可以私下继续讨论。  

    此致,

    莱斯利