This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM73100EVM:原理图检查

Guru**** 2924650 points

Other Parts Discussed in Thread: TVS2200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1072263/lm73100evm-schematic-check

部件号:LM73100EVM
“线程”中讨论的其它部件:LM73100测试ABSTVS2200

你(们)好

客户工厂发现 LM73100烧坏了:

失败率:3/90

燃烧的现象是:U59 PIN6 PIN7 PIN9对地短路,电极板已烧坏。

在规格范围内有测量的输入,输出电压和电流波形(如附件),设计原理图是否有问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    加雷斯,你好

    感谢您的帮助。 明天我会回来。

    此致

    库纳尔·戈尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    加雷斯,你好

    请回答以下问题:

    1.测试在船上做了什么? 设备在哪项测试中失败? 启动时是否失败?

    2.环境温度是多少?

    3.只有针脚6,7,9损坏? 其他针脚看起来还可以吗?

    4.只有 U59损坏? 是否有其它组件损坏?

    5.关于设计的一些建议:

    5.1请分享电视数据表。 它看起来不是很好的选择。

    5.2.  

    6.客户是否进行了短路测试?

    7.输出处的负载是多少?负载的正常值和最大值是多少?

    此致

    库纳尔·戈尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,库纳尔

    1.平板电脑与充电底座匹配,首先将20V 适配器插入底座,然后将平板电脑插入充电底座,因此重复测试将导致烧伤。

    2.环境温度约为22C,使用裸板进行测试也会发生。

    3.是的,只有 PIN 6 7 9损坏,其他 PIN 正常。

    4.只有 U59损坏。 较轻的是 PCB 上的电极片未烧坏,但 U59损坏。 更换73100正常。 最糟糕的是 PCB 板烧坏了,无法更换73100。

    5.1作为附件(SMBJ24A)

    e2e.ti.com/.../Littelfuse_5F00_TVS_5F00_Diode_5F00_SMBJ_5F00_Datasheet.pdf_2D00_1108540.pdf

    5.2 Imon PIN 不保留电视。

    6.否

    输出为平板电脑供电,正常值约为1A,最大值约为3.2A。 如下所示:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    加雷斯,你好

    1.那么平板电脑被插入充电座吗? U59在平板电脑或充电座中?

    2.那么客户工厂是否多次将平板电脑插入充电座?

    此致

    库纳尔·戈尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,库纳尔

    客户回应如下

    1.平板电脑是否插入充电座? U59在平板电脑或充电座中?

    ->是的,U59在平板电脑中。

    2.工厂是否多次将平板电脑插入充电座?

    ->是的,它不需要太多时间,它会在插入几次后烧坏,实验室也可以模拟燃烧。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    加雷斯,你好

    感谢您的回复。  

    1.发生故障的3个装置是平板电脑内部出现故障(我指的是完整产品)还是在充电座中插入了印刷电路板?

    2.设备在插入充电底座时出现故障,或者在进行进一步的硬件或软件测试后出现故障?  

    3.您的意思是实验室可以模拟燃烧?

    4.我想指出的另一件事是,客户能否检查他们何时插入通讯座中,在接地前是否有 VIN 供应。如果我们为 VIN 引脚供电,但接地处于浮动状态,可能导致损坏。

    此致

    库纳尔·戈尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,库纳尔

    1.complete 产品(组装平板机器)

    2.仅插入充电座。

    3.在工厂中,可以通过多次插拔来复制,也可以在实验室中复制。  

    4.CONN 都是完全可以欺骗的,它们都是垂直插入的,所以不应该有这样的问题,如下图所示:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    加雷斯,你好

    通常,在热插拔期间,由于瞬态超出设备 ABS 最大引脚额定值而发生故障。 因此,我将提出以下建议:

    1. SMBJ24A 不是正确的选择。 其击穿电压高于建议的最大 VIN 23V。 其夹持电压约为39,非常高,应低于28V。 像 TVS2200这样的电视将是一个不错的选择。  

    另外,选择具有较低 VF 的输出肖特基二极管(如 B330A)。 https://www.diodes.com/assets/Datasheets/ds30891.pdf

    3.在输入和输出上增加一些上限。

    此致

    库纳尔·戈尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    加雷斯,你好

    如果您有任何进一步的疑虑,请告诉我。

    此致

    库纳尔·戈尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,库纳尔

    感谢您的支持

    客户将首先更换您建议的电视规格

    谢谢你