This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55340-EP:即使部件可用,也无法订购

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1071673/tps55340-ep-cant-order-even-though-the-part-is-availible

部件号:TPS55340-EP

您好 TI,

您的网站上的上述部件号仍可从您的网站订购:
https://www.ti.com/store/ti/en/p/product/?p=TPS55340MRTETEP

但是,当我单击“Order with 10”(订单10)时,选项就如其所示。  我们现在无法将此商品添加到您的购物车中。 请 在此处查看此商品的供货情况。 但该商品可供使用,网站上显示库存量为398。 发生什么事了。 我围绕这部分设计了 PCB!!!

请让我订购,

市场已经足够了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    只是在我身边尝试了一下,看不到问题。

    请重试。

    最初只能输入1,然后在结账时将数字调整为10。

    此致,

     斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    过去21天,我没有看到此线程的更新。

    所以我认为这个问题已经解决了。

    在这种情况下,最好按“解决”按钮。

    如果仍有问题,请告诉我新的细节。

    此致,

     斯特凡