This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG1205:最大输入输出频率

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG1205

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1072495/lmg1205-maximum-frequency-of-input-souce

部件号:LMG1205

TI 专家您好,

我的客户认为 LMG1205是他们的新产品。

问题是 LMG1205的输入是7MHz 脉冲信号。 LMG1205是否可以正常输出?

此致,

追逐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Chase,  

    感谢你的提问。 确定最大可实现操作频率的是驱动器的功耗(驱动器在不超过设备额定温度的情况下可以消耗多少功率)。  要估计设备将加热多少,您需要了解客户所期望的最坏环境温度,他们使用的 FET,VDD 级别和切换频率。  

    然后,您可以使用  数据表8.2.2.3节“功耗”中提供的过程来计算设备的功耗。   

    计算驱动程序需要消耗的功率后,可以使用以下公式估算结点温度(Tj),这不应超过设备数据表中指定的建议最大 TJ (此设备为125C):  

    TJ =(P * RθJA)+ Ta

    其中 Tj =交叉点温度;RθJA =交叉点对环境热阻(可在驾驶员数据表中找到);Ta =环境温度(客户的最高环境温度)。

    此致,

    莱斯利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的莱斯利:

    感谢您的支持,并对稍后的回复表示遗憾。

    其实我对它的理解不清楚。如果环境温度为70度,你能给我一些例子吗?

    我在下面的数据表中看到了图形;

    曲线接近5MHz,5MHz 后没有曲线。因此,它似乎不支持5MHz 以上。

    请问您对此有何看法?

    此致,

    追逐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Chase,  

    5MHz 刚刚表明数据收集频率高达5MHz。 驱动器的功耗决定了最大可实现频率,因为温度升高必须保持在设备的工作温度范围内。   

    请同时提供 FET 零件号和 VIN 电压吗?

    此致,

    莱斯利