This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ4050:高自放电

Guru**** 2559240 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQ4050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1071726/bq4050-high-self-discharge

部件号:BQ4050
“线程”中讨论的其他部件:BQSTUDIO

大家好,团队

客户提出的问题可能需要您的帮助:

蓄电池已正确充电和放电。 充电完成后始终有-34mA 自放电电电流;如果蓄电池分离且芯片组合在一起,则在断路闭合时可以在无自放电电电流的情况下放电。

客户希望了解如何处理此案例。 请检查一下。 谢谢。

此致,

樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cherry,您好!

    确保仪表已校准。 bqStudio 显示的放电电流是流经感应电阻器的电流。 串联一个仪表进行测量,并确保其匹配。 这将有助于跟踪当前路径。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    万用表串入回路后,它确实会看到33 mA 电流。 这是因为芯片始终处于活动模式吗?  

    谢谢,此致,

    樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cherry,您好!

    bq4050只消耗少量 uA。 33mA 电流正在被电路板上的其他东西消耗。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cherry,您好!

    如果您的问题已得到解答,请将主题标记为已解决。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shirish 您好,

    [引用 userid="4931" url="~/support/power -management-group/power -management/f/power -management-forume/1071726/bq4050-high -self-discharge /3967388#3967388"]主板上的其他产品正在消耗33mA 电流。

    它确实被电路板上的另一个电路消耗。

    此外,客户希望确认  SMBC 和 smbd 是否需要一个上拉电阻器与单片电路通信。

    当使用 MCU 反复读取蓄电池电流时,充电 MOS 将关闭,循环停止。

    放电时,如果 MCU 反复读取,则放电 MOS 和离循环跳动。

    关闭 MCU,无读取正常,充电放电 MOS 均不会跳转。

    再次感谢您的帮助!

    此致,

    樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cherry,您好!

    通信需要上拉电阻器。 如果没有上拉,bq4050将进入休眠模式。

    MCU 读取值的时间不应超过每秒一次。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shirish 您好,

    谢谢! 客户还想知道 SMBus 是否有通信计时图。

    谢谢,此致,

    樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cherry,您好!

    您可以在 TRM 第6.33节计时要求:SMBus 中找到计时信息