Other Parts Discussed in Thread: LM5143, LM5143-Q1, CSD18563Q5A
“线程”中讨论的其它部件:LM5143, ,TEST, CSD18563Q5A
您好,
DCDC LM5143用于主电源。
参考设计基于“8.3.17.2单输出交错操作”数据表,该数据表的规格如下:
1)输入电压为48V;
2)输出电压可调,最大42V,使用 电位计调节电压;
3)输出 恒定电流25A;
4)我们使用200kHz 频率,并将 LO1和 LO2从0.68uH 修改为10uH;
4) MOSFET 为 Infineon BSC123N08NS3G (80V,12.3mohm,5*6封装);
现在,我们的设计有以下问题:
1)高侧 MOSFET 在通电时随负载断开;
2) 将 电位计从0V 调整到42V 时,高侧向 MOSFET 无负载断开;
请参考示意图并分享您的意见,谢谢。