This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55340:电路发出声音噪音

Guru**** 1163350 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS55340
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1072567/tps55340-audible-noise-from-the-circuit

部件号:TPS55340

TI 专家您好,

我的客户 使用 TPS55340制造了 PCB,他们发现 TPS55340周围有声音。

首先是示意图。

(输入为8V,输出为16.5V/2A)

我们已经对电源,输入和输出进行了测试。因此,这是 TPS55340及其周围组件的问题。

这就是我们测试的东西。

1.更改电感器的值-> 6.8 uH,4.7 uH,3.3 uH

2.更改输出电容器的值->完全20uF 和10uF

3.更改补偿引脚的 R 和 C 值(基于下面的 E2E 螺纹)

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/581991/tps55340-tps55340evm-147-sepic-application-question

但即使我们尝试了这3种方法,仍然有声音。

我们有什么办法可以消除这种噪音?

如果您需要更多信息,请告诉我。 谢谢。

此致,

追逐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Chase,

    很遗憾听到您的 TPS55340电路有噪音问题。

    首先,这是什么负载条件?  

    其次,您能否 检查部件本身(如感应器)是否有振动?  

    谢谢,

    理查德  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的理查德:

    感谢您的支持。 实际上,这里是农历新年假期。

    无论如何,我会回答你的另一个问题。

    1.输出负载约为16.5V/2A。输入电压为8V。

    2. TPS54330,电感器和电容器在接触时没有明显的振动。

    这是另一种情况,输入不恒定,它在50毫秒内打开,在50毫秒内关闭,因此频率为10Hz。

    在这种情况下是否可以发出声音? 如果我将频率更改为1KHz 或更高,该怎么办? 它是否仍有声音噪音?

    此致,

    追逐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的理查德:

    请告诉我上述问题是否有任何更新。

    下面是客户测试的更多结果;

    ——如果输入信号稳定,他们就听不到任何声音。 (不是10Hz 脉冲。)

    ——如果脉冲超过1Hz,他们也没有听到任何噪音。

    所以我的想法是,如果输入电压的频率与产生共鸣的频率相匹配,我们就会听到声音噪音。这是有道理的吗?

    请找到一些有关它的历史记录,如果有任何公式或参考文档,这将非常有帮助。

    此致,

    追逐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的理查德:

    请告诉我上述问题是否有任何更新。

    如果你能给我一些建议来解决这个问题,那会很高兴。

    此致,

    追逐