This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] [背光集成电路]请求产品推荐

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61500

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1071327/backlight-ic-request-a-product-recommendation

“线程:TPS61500”中讨论的其它部件

您好,TI 支持团队

请推荐使用以下规格驱动背光(1CH)的产品。

输入电压:3.3V

谢谢。

此致,

MJ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,MJ

    我在这方面工作。 将尽快向您提供反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,MJ

      请查看 TPS61500。 这是用于单通道背光的 LED 驱动器,支持高达38V 的输出电压,集成的3A FET 可以满足低输入电压和高输入电流条件。 如果还有问题,请随时与我们联系。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,MJ

      如果没有其他问题,我将结束 这条线程。 谢谢!