This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV704:有关镍钯金铅涂层的 TLV70436DBVR 查询

Guru**** 2510095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1071172/tlv704-tlv70436dbvr-query-regarding-lead-finish-of-nipdau

部件号:TLV704

镍 钯金铅表面处理部件 TLV740436DVR 的导联外观是否因 镍钯金而显得黑色?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,拉维  

    请确认您所引用的 OPN 部件号,因为已列出多个部件。

    您能获得顶部标记的图片并发送批号信息吗? 此外,此部件是否已焊接到板上?  

    谢谢,  

    麦克基拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TLV70436DBVR

    批量:1911+5和1909+5

    从 Avnet 购买

    我有包装箱标签/卷盘标签和 IC 图片,但我无法上传 here...ca,因为您共享电子邮件地址,以便我可以通过电子邮件将图片发送给您?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,拉维  

    McKyla 今天已经不在,所以我想跟进,并为您提供一个链接,让您了解如何在收到的设备出现问题时开始退货。 据我了解,镍钯金电镀对黑板现象的影响较小。  

    https://www.ti.com/support-quality/additional-information/customer-returns.html

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好...设备使用时没有技术问题或故障...我只是想了解有关导联外观的信息

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,拉维  

    要上传照片:单击"插入",然后单击"图像/视频/文件",然后单击"上传"按钮(颜色为灰色),从此处选择要上传的文件,然后删除预设尺寸(不应列出任何数字)并将照片对齐到左侧。  

    如果可能,请上传包装箱标签的图片和外观为黑色的部件的图片。 从那里我们应该能够获得更多关于潜在客户外观的信息。  

    谢谢你,  

    麦克基拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好...我仍然无法上传照片...我收到错误消息"

    "不允许插入文件或 URL "
    您是否介意共享您的电子邮件 ID 以便我可以向您发送照片?
    我的电子邮件是 ravi@primesemi.com
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,拉维  

    谢谢,这些信息已发送给包装团队进行审查。 请注意,可能需要一周或更长时间才能获得有关这些图像的信息。  

    最佳  

    麦克基拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,拉维  

    您是否看到这种黑色颗粒是多个部件还是仅此部件? 此外,您在上看到的图像是同一个部件还是两个不同的部件?  

    谢谢,  

    麦克基拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们只遇到了这种型号,没有检查或注意到任何其他型号

    图像是相同的部分,但有不同的部分

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,拉维,  

    包装工程师已经研究过这一点。 这不是 NiPdAu 的产品,但图像可能会显示模具在闪烁。 如果您希望退回并将此装置寄送到,包装工程师可以更好地帮助验证此问题。 如需退货,请参阅 Kyle 发布的链接。  

    谢谢,  

    麦克基拉