This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90160A:即使我们更改为&quot,导轨#1也无法关闭;仅操作"

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1072430/ucd90160a-rail-1-cannot-be-turn-off-even-when-we-change-to-operation-only

部件号:UCD90160A

尊敬的团队:

我们面临着一个有关1号控制轨开/关的问题。 我们的目标是在系统通电后将 GPI 拉低以关闭第1轨。

要再次确认此问题,我已从“仅控制针脚”更改为“仅操作”,并手动关闭。 但仍无法控制导轨#1的打开/关闭状态。  

请检查我们的配置文件中是否存在任何问题?

e2e.ti.com/.../TI_5F00_UCD_5F00_V04_5F00_PowerDown_5F00_Depend_5F00_on_5F00_GPI1_5F00_from_5F00_CPLD.tifsp

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    关闭滑轨的方法可以通过其 ON_OFF 配置设置或故障来实现。

    在您的配置中,滑轨#1的 ON_OFF 配置设置为控制引脚(活动高),因此低牵引控制信号应能够关闭滑轨#1。  

    将 GPI#1设置为关闭依赖项不会在 GPI 处于低电平时启动关闭电源。  

    如果要使用 GPI 关闭第1轨。必须在 GPI 配置下将 GPI 配置为故障。

    此致

    宜和

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Yihe,

    控制销是什么意思? 如果 GPI 不是,控制针脚是什么?

    对于故障关闭导轨,我还尝试将 GPI#1设置为 GPI 配置中的故障。 除了断言 GPI#1过低以触发故障事件外,它还需要通过 I2C 总线设置 GPI Fault Enable Bit,对吗?

    谢谢,

    布莱恩特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Yihe,

    我已在 GPI 配置中将 GPI#1设置为故障,并选择关闭导轨(#16)。

    但仍面临同样的问题,GPI 无法关闭16号铁路。

    您能否与我们分享您的意见? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您必须单击故障关闭滑轨右侧的编辑以设置正确的操作。

    默认情况下,忽略该故障。

    此致

    宜和