This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54325:TPS54325应用于12V 至1.0V 波德图解相位边界小于45度

Guru**** 1414200 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54325
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1072793/tps54325-tps54325-applied-to-12v-to-1-0v-bode-plot-phase-margin-less-than-45-degrees

部件号:TPS54325

你(们)好

TPS54325应用于 MAC 1.0V 1.6A 的电源(测试电源时,未安装 MAC 芯片),电气条件如下~~

输入:12V

输出:1.0V/1.6A  

CFF:22pF 更改为560pF

R123:7.15k 更改为30.9k

R137:22.1k 更改为100k

C1033:POSCAP 470uF 更改为 MLCC 1206 22uF 6.3V

C131  : POSCAP 470uF 更改为 MLCC 1206 22uF 6.3V

L7:1.5uH 更改为1.0uH

我们尝试增加 CFF 电容器并降低输出电容器值,以将相位边界打开至45度以上。
但 CFF 的增加幅度很大,带宽已超过开关频率的1/5。
控制系统是否不稳定?

我们在十几个相关电路中使用了很多 TPS54X25,但从未见过 CFF 增加太多,相位边界可能大于45度。

我们添加的负载位于 POL 的末端,但输出电源路径已通过 PCB 层三次更改为距离10厘米的 Net1/Net2/Net3区域。 这可能是主要原因吗?

电路零件参数更改前后的波德图解差异

之前

之后

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,高 Mick,

    馈电前盖不应产生太大的差异,因为这样一个小的 VOUT (1V)的有效零和极应相互抵消。  我怀疑“后”波德图显示的带宽更大,因为与以前相比,波德图显示的 cout 更小(2x470uF,低于2x22uF)。  对我来说,“后”图解看起来很好。 当您在“后”波德图中观察到这些带有2x22uF 保护罩的部件的带宽应该很高。 您可以尝试移除560pF CFF,只需保留2x22uF Cout 帽并测量波德图解,以查看您是否仍观察到同一图解。 我不知道为什么以前的图解具有如此低的相位边界,当“以前”设计有大量瞬变时,我会期待一些振铃或不稳定的问题。  

    谢谢,

    阿莫尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Amod Vaze

    我们尝试调整输出电容器配置为 LCL 过滤器,如下所示
    22uF 2件和100uF 1件+磁珠120欧姆+ 22uF 1件和一些1uF
    下午:48度
    GM:约12dB
    带宽:122kHz

    我们在更正 Mac 工厂推荐的电容器值后通过了波德图解规格。

    但降低电容值,我们仍将关注其电能不能满足其瞬态需求。
    感谢您的建议。