This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54201:模拟调光与 PWM 调光

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54201EVM-818, TPS54201

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1072320/tps54201-analog-dimming-vs-pwm-dimming

部件号:TPS54201
“线程:测试”,,

您好,  

使用 PWM 调光与模拟调光的优点和缺点是什么?  

根据我对评估板(TPS54201EVM-818)的测试,我发现模拟调光效率更高,由于频率更高,因此没有声音噪声,并且电流和 PWM 负荷之间的线性关系更强。 PWM 调光在哪些情况下对模拟调光有用?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    与模拟调光相比,PWM 调光具有更好的线性和准确度,特别是在低亮度下。 但模拟调光没有低频声音噪声和更高的效率,因为电流幅值会变化,而 PWM 调光具有恒定电流幅值。

    罗宾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,  

    感谢您的回复。  

    您能否澄清您的低亮度含义? 模拟调光在数据表上具有线性曲线,并且基于实验,我发现在低电流下模拟调光的线性良好。 您是否还拥有与模拟调光相似的 PWM 调光效率与 PWM 占空比和电流线性度与 PWM 占空比的图形? (DS 9.2.1.3图22和图29)  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

     控制 IC 的小电流并不容易,因此当模拟调光的小电流时,线性度不好。 但对于 PWM 调光,您可以利用更大的电流幅值和低占空比来获得较小的等效电流,而较大的电流幅值精度更好。

    我所解释的是模拟/PWM 调光的一般知识。 对于 TPS54201,由于参考电压不同(模拟调光为200mV,PWM 调光为100mV),模拟调光可能具有更好的线性和准确性。

    很抱歉,我手上没有这样的图表。

    罗宾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,  

    对于 PWM 调光效率,如何计算这些值?  

    它是由方波的 Vrms x IRMS 计算的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Tsugumi,

    该效率与系统效率相关,并由输出功率/输入功率计算得出。 对于 PWM 调光,电流幅值是恒定的,这意味着您需要设置高电流幅值,即使您只需要小电流。 高电流幅度降低了效率。

    罗宾