This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25601 -设置输出电压

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25601

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1071602/bq25601---setting-output-voltage

“线程”中讨论的其它部件:BQ25601

您好,

我们正在使用 BQ25601部件,并正在尝试更改相同的输出电压。 我们尝试将 REG04更改为默认值 4.208 V (01011),但它给了我们4V。 我们尝试更改不同的值,但没有更新。 我们正在为输入电压提供5V 电压,并预计输出电压为4.2V。 请告诉我们必须做些什么改变,如果我们错过了什么,请告诉我们。

此致,

阿克沙伊·奈克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Akshay

    您可以尝试禁用看门狗计时器并重新发送命令。 另请参阅 BQ25601数据表的图15,SYS 电压取决于 BAT 电压。 您是否已将电池或电池模拟器连接到 BAT?

    此致,

    埃里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我们已经有一段时间没有收到您的意见。 线程被视为已解和闭合。

    谢谢,

    宁。