This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138ACCEVM149:输出电压限制

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: UCD3138A, UCD3138ALLCEVM150

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1071661/ucd3138accevm149-output-voltage-limit

部件号:UCD3138ACCEVM149
“线程”中讨论的其它部件:UCD3138AUCD3138ALLCEVM150

 使用 UCD3138A EVM 的 IM 以及从 TI 下载的固件。

我怀疑输出电压的限值设置为18V。

无论我在固件方面有何变化,我都无法超过这一限制。 我认为存在一个限制,因为 EVM 上的所有组件的电压率都是16V。

我的目标是将输出电压设置为高于18V 的值。 我更改了多个参数 (保护级别,Vout 命令,p_Good 开/关,启动设置,最大共振频率, 控制器参数等 ),但对我来说没有任何作用。

我还更改了 EVM 上的组件,使其与所需的输出电压水平兼容。

 为了实现这一目标,我应该对固件进行哪些更改?  

该固件是否具有额外的保护功能,可保护 EVM 免受高于18V 的输出电压的影响?

如果有保护措施,如何覆盖它?

 谢谢你,

EFE

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    EFE,您是否确定提供了正确的部件号?  EVM149是一个控制卡。  我认为它的运行电压只有3.3伏。  它是为我们的各种电源 EVM 设计的子卡。  它的主要目的是支持将 EVM 与多个 UCD 家族成员一起使用,它还有助于保护 UCD 免受电源主板上更高的电压和噪声级别的影响。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉,我使用 的 UCD3138ALLCEVM150附带了控制卡(EVM149)。 我更改了 EVM150上的组件。在创建上述帖子时出错了。  

    我仍然无法找到任何解决上述问题的方法。

    谢谢你,

    EFE

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否更换过变压器?  变压器的比率设置了一个绝对限值,以确定输出电压相对于输入电压的可获得多少。  您要么需要增加输入电压(我不建议这样做),要么需要一个绕组比较低的变压器。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,我改变了 EVM150上的所有内容(次级侧 MOSFET,两个变压器,电容) ,但主侧的两个 MOSFET 驱动 PWM 信号。

     我已使用  CCS 禁用所有保护,将“Vout 命令”设置为所需的值,并更改了控制器系数。

    没有什么能帮助我获得高于18V 的输出电压。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否达到了最低频率限制?  您使用的是什么负载?  新 LLC 硬件的特征也可能会施加限制。  LLC 的频率随着负载的增加而下降,因此,如果您要达到低频率限制,这也将对您可以输出的最大电压/功率施加限制。  也许您需要降低最低频率,或者 LLC 的阻抗过高?   

    你提到了最高频率,但在你改变的东西中没有提到低频率。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    自从我上一次答复以来已经有一周了,所以我要假设这个问题已经解决了。  如果不是,请启动另一个线程。