This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PTN04050AAH 已过时-是否提供 SCH/Gerbers?

Guru**** 2812165 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54240, LM5156, LM5158

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1072896/ptn04050aah-obsolete---sch-gerbers-available

“线程”中讨论的其它部件:TPS54240LM5155LM5156LM5158

您好,

由于 PTN04050AAH 已过时,没有明显的换色功能。 SCH/Gerbers 是否有可能被释放?

我们有几十个历史的设计使用了这种设计,与几十个 PCB 相比,重新设计电源模块更容易。

感谢您对此提供的任何帮助。

此致,

凯文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    凯文:

    此电源模块非常旧,这可能是我们不得不将其废弃的原因。  IT 内部的一些组件本身已经过时,或者在该市场极难采购。  

    您需要什么 Vin,Vout 和 Iout?  我确信,与重新设计过时的模块相比,我们拥有一个更新的设备,该设备的设计和使用要小得多,而且更简单。

    克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Chris,

    我当时以为配件已经旧了,但我认为,这种特殊和高度可变的设备至少会有所帮助。 TI 为什么没有用较新的版本替换模块?

    为了满足我的需求,我正在研究:

    5V 输入

    -15V 至-5V 输出(分辨率可调)

    1.5A @-15V,1.0A @ 5V (或更高)

    您建议在哪个方面取得进展? 如果你能提供一些选择,我将不胜感激。

    此致,
    凯文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    凯文:

    感谢您发送规格。

    以下是我碰巧知道的+5Vin 至-5Vout 的设计: https://www.ti.com/tool/TIDA-01457 

    让我与其他人一起检查更多的解决方案,以获得更高的输出电压。

    谢谢,

    克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Chris,

    感谢您的关注。 我需要能够处理整个-5V 至-15V 跨度的东西。 让我知道你的结果。 我也在寻找方案。

    此致,

    凯文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    啊,好的。  您需要该设计能够在-5V 和-15V 之间产生电压,至少在-15V 下提供0.5A 电压,在-5V 下至少提供1A 电压?

    本应用手册介绍了可能使用的基本反相降压-升压电路: https://www.ti.com/lit/an/slva317b/slva317b.pdf TPS54240可以使用类似的电路。

    明天我将离开办公室,星期一我将回复。

    克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Chris,

    感谢您对此的支持。

    是的,我正在寻找 PTN04050AAH 的全功能替代品

    我确实看到了 TPS54240,但因为它不是任何地方的库存,所以我没有考虑使用它。

    TPS54240DRCT 似乎在几周内就会在 TI 上市。 您是否知道现在有其他可用的部件?

    此致,

    凯文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    凯文:

    此参考设计已接近您的要求:

    https://www.ti.com/tool/TIDA-01423

     

    但设备可能无法执行该电压步长。

    其他设备可能是

    LM1555/LM5156 (集成 FET)

    LM51557/LM5158 (外部 FET)

     此致  

    斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    斯特凡,你好,

    感谢大家的推荐。 LM1555/LM5156 似乎缺货,可能动力不足。

    我正在尝试使用 TPS54240,因为它应该在距离 TI 两周后推出。 现在很难设计零件在您眼前分解。

    谢谢,

    凯文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    凯文:

    您马上需要多少零件,然后生产构建需要多少零件?

    克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Chris,

    我发送了 QTYs 的 PM。 您是否能够为 TPS54240 deisgn 提供对 SCH 的反馈/洞察?

    此致,
    凯文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Chris,

    对于 TPS54240的反相版本,平面应该是-Vout 而不是 GND,这是对的吗?

    谢谢,
    凯文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    凯文:

    没错。

    感谢您通过对话发送信息。   我已将其发送给支持 TPS54240的另一个团队。  他们应该回复。

    克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您对 Chris 的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    凯文:

    我收到了 Chris 关于您请求的信息。

    根据您发送的示意图,我建议将额外的输入电容器从 VIN 网络添加到 CIO 的-VOUT 网络。  

    我要在应用程序上附加一个链接。请注意,这将有助于此设计,请查看第10-11页,了解有关 CIO 输入电容器的说明: 使用反向降压-升压转换器(修订版) a) 

    在布局方面,我建议使用直接连接,而不是热释放。 这对于电源通道中的二极管和电感器等组件尤其重要。  

    此致,

    哈里森草地  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈里森:

    我看一下 CIO。 奇怪的是,TI TPS54240数据表的设计示例中没有显示 CIO (第39页)。

    我也不确定直接连接的含义,而不是热释放,因为路径是直接的。 您能更好地解释吗?

    此致,

    凯文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈里森:

    是否有发送私人消息的方法? 我本来希望能拍摄出发芽丝网照片,但现在不允许在公共论坛上发表文章。

    此致,
    凯文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    凯文:

    在热释放与直接连接方面,请参见下图:

      

    这些连接一般都可以,但我更喜欢直接连接。 我这样说是因为直接连接将在电极板和网之间提供更好的电气和热连接,因为接触的铜会更多。  

    感谢您的朋友请求以及通过私人消息提供的其他信息,我们可以继续在那里进行对话。  

    此致,

    哈里森草地  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    凯文:  

    正如私人消息中所提到的,如果在制作电路板后出现问题,您可以再次打开此线程。 否则,我将继续并结束这条线程。  

    此致,

    哈里森