This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS735:经调节的3V3输出为2v97至4K8Ω 3V3导轨总线。

Guru**** 2581425 points
Other Parts Discussed in Thread: LM94022, INA240, TPS735, TPS737

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1072578/tps735-regulated-3v3-output-is-2v97-into-4k8-3v3-rail-bus

部件号:TPS735
“线程”中讨论的其它部件:LM94022INA240测试TPS737

您好,论坛

我的系统具有2个73533 LDO 稳压器输入+5V04。 一个 LDO 具有+3v307隔离输出,可为多个独立的 TI 器件供电。 另一 个电源 MCU (105°C 温度范围) VDD 导轨的最小电流为+2v97,因此存在极差的 EMI 抑制,很容易导致 MCU 崩溃。

替换 LDO (+2v97)没有任何区别,输出至无源4k8Ω Ω 轨负载,LDO 勉强过热而不是过热。 不同 TI MCU 的印刷电路板布局不同(相同的85°C 类),可将+3v309保持为无源4K3Ω VDD 导轨负载。 两个印刷电路板都具有相同的+5V04 150MHz bucking 稳压器,通过1KzΩ Ω,490mΩ Ω DCR 350mA 铁氧体,在输入引脚6处具有4.7uf+100nF (并行)。 1kzΩ 铁氧体阻抗与 LDO 输出(2v970)没有任何区别,因此现在仍保持较高的 µ A。 LDO 数字接地引脚平面是通过 FB1 (0Ω Ω<50mohm)电阻器与较大的降压调节器模拟接地平面隔离的部分平面,以进一步降低+3V3导轨对 MCU 的电磁干扰。

然而,温度较高的 MCU 级(105°C) VDD 导轨(4K8Ω)似乎将 LDO 输出向下拉至+2v97,从而导致 PSRR 异常和 EMI 抑制不良。 LDO 输出具有3.3µF +100nF (并行)-即使用4.7µF 替换,也没有任何变化,输出在 MCU 的 EMI 危险区仍为+2v97。

如何查找具有+2v97输出异常的 LDO 的原因?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,GI,

    请分享 LDO 原理图的片段吗? 这远远超出了超过+/-2%工作条件下的直流输出精度,因此,如果不了解其配置情况,很难说出来。

    此致,

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,NIC,

    昨天我将 MCU 更改为低温版本(85°C),但即使更换了 LDO 稳压器,相同的输出(+2.97)也会保持不变。 此外,还更改了+5V 降压稳压器并检查了电路无源,+5V 轨保持+5.01V,进入 MCU LDO 的引脚4和6。 4k6Ω,低温 MCU 导轨与以下所述的印刷电路板相同。 如果有任何帮助,请使用 MCU 卸下3V3导轨为8K7Ω Ω。

    +5.01在两个 PCB LDO 稳压器上的输入电平相同。 这两个印刷电路板是 MCU +3v307v LDO 电脑控制器,两者之间的主要区别在于硬焊接到具有无铅玫瑰芯(SnAgCu 280-300°C)的印刷电路板上,以及+2.97v 印刷电路板使用无铅 Chipquick SnAuCu 低温(235°C)焊膏来实现调节器钝化。 焊膏是亮白光(U33)球触点,可与 LDO 侧引脚接触,DG 引脚3触点无问题。 fb1 (0r 50mΩ)将 AGND 与 SGND 平面(顶部和底部 PCB 孤岛)分离。 使用3个降压调节器和更高电压切换设备时,SGND 比 AGND 安静得多。  

    奇怪的全焊膏印刷电路板次级 LDO 稳压器和罗信核心 LDO 均具有+3v310输出导轨,用于3个 INA240和2个 LM94022温度传感器。 铁氧体芯片馈电引脚4和6上的 LDO 输出(MCU 导轨)的电流需求极低(空闲),似乎会下降。 在1kzΩ 490mΩ 印刷电路板底部的600zΩ(DCR 420mΩ) 600mA 铁氧体芯片后,以 Ω(DCR Ω)结束,试图弄清楚为什么 MCU 在+3V3导轨上以微小瞬态故障进入锁存状态。  

    用于 MCU VDD 导轨的印刷电路板顶部 U33 (TPS735)焊膏。 注意引脚4 (U33)旁边的焊球(通过)也可通过看到底部。

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,GI,

    自从 LDO 被重新刷新后,您是否对其进行了重新处理? 在图像中,引脚上似乎有很多焊料,我想知道是否有从 OUT (引脚1)到 NR (引脚2)的泄漏,这些泄漏可能会抵消内部电压参考并导致异常。  

    此致,

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尼克您好,

    [引用 userid="40944" url="~/support/power -management-group/power -management/f/power -management-forum/1072578/tps735- regulated -3V3-output-is-2v97-into -4k8-3V3-rail -bus/3971142#3971142"]您是否已在所有 LDO 报价中重新处理过?]

    拆除了两次 LDO 以进行检查(10倍放大率)并更换了旧图片,因为它已拆除了大焊球 100nF 的10nF NR 盖被取下,回到10nF 时与引脚1到2不接触。 还通过牙签末端清洁了 LDO 区域,并在引脚1和2之间通过磁吸头清除了第一个磨光焊锡面罩的通量,以去除硬焊膏残留物。

    无论怎样,硬焊接 LDO 都不会使散热垫与铜板直接接触,也不会使导热垫与镀铜板直接接触,或在其下方有两个热传递电流。 奇怪的是,回流 LDO 测量从接地端到引脚1的+3v307,而接地端3是输出参考接地。 散热垫通过 DMM 测量到针脚3至30MegΩ Ω 的电阻,但怀疑散热垫实际上具有较高的内部触点阻抗。  

    我之前被告知散热垫与引脚3没有内部连接,但这是测试中 PCB 之间唯一的差别。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,GI,

    我看不到输出电压不准确的好原因。 回流 LDO 输出相对于接地端而不是接地端而言是正确的,这是很奇怪的。 隔离电阻器的最大接地引脚电流为50mΩ Ω 和65uA 时,差值应该很小。  

    您是否可以分享更多的原理图,以显示 LDO 如何连接至 MCU?

    谢谢,

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尼克您好,

    星期六,我拉出两个 PCB 的 FB156以检查输入电源电流。 奇怪的是,它们都是循环电流,即使在+2v972至2v976印刷电路板上使用 FB1 (铁氧体<20mΩ 或 R0<50mΩ),电流周期为138mA 至144mA。 另一个印刷电路板+3v307,带 FB1 (R0<M 50mΩ Ω)电流循环119mA 至122mA 极少或无热输出。 两个 LDO 都不应在电流需求如此低的情况下循环电流,或者 Tenma 6000计数 DMM 提供奇数读数。

    较高电流的 LDO 箱顶循环热(50°c),然后在运行一段时间后冷却器循环。 该 LDO 具有焊膏热垫与 LDO 下的顶层箔片(焊接面罩)接触通过环条暴露于2,从而导致侧面箔下区域较大。 卸下 LDO 后,VIA 的顶部可以看到不同的焊膏流触点。 由于某些原因,直接位于 LDO 下的箔具有抗掩蔽,只暴露较大的环形体。 二级 LDO 的相同焊接面罩相同 PCB,具有+3v309输出,但负载低得多,位于微安区。      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,GI,

    从布局看,我觉得 U33引脚3连接到了 AGND,但您在上面提到引脚3连接到 DGND。 您是否在谈论与 U33不同的 IC? 或者,这是因为 U33的输入是参考 DGND 的降压稳压器的输出?

    您是否观察到示波器上的输入和输出电压? 我想知道电压是什么样子的,因为负载电流似乎以某种方式变化,可能会振荡。  

    MCU 是否是 U33的唯一负载?

    谢谢,

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="40944" url="~/support/power -management-group/power -management/f/power -management-forum/1072578/tps735- regulated -3V3-output-is-2v97-into -4k8-3V3-rail -bus/3973250#3973250"],或者您是指对 U33的输出的 Ugbd 的是哪个单位?]

    尼克你好

    FB1以下的任何部件都是 DGND,而 FB1以上(降压调节器 U10)则是 AGND。 引脚3是 NRC 到 DGND 侧。 次级 LDO 的布局相同,尽管引脚3 DGND 源自远离 FB1的3英寸位置,并将+3v301调节为13kΩ Ω 负载。 将检查辅助 LDO 是否也会振荡输入电流。

    昨天,将主 LDO 与次 LDO 交换为13kΩ µ V 负载,该次 LDO 为+3v301。 主 LD0随后的信号位更高(+3v298),并注意到引脚1似乎快速达到3v301 (自动范围 DMM)峰值,然后进入输出+3v298。 也许内部过冲下拉(400Ω)是循环? U10降压+5V 输出具有44µF μ m 陶瓷,可产生更软的启动,并降低切换噪音。 U10,通过分禾器 R45,R46,C74设置的启用引脚电平大大低于 Bucks 输入阈值+24V 至+40V,后者在本测试中。 我必须在空闲时间对 U33和 U10进行更新范围捕获,以下捕获已过时。

       

    [引用 userid="40944" url="~/support/power -management-group/power -management/f/power -management-forum/1072578/tps735- regulated -3V3-output-is-2v97-into -4k8-3V3-rail -bus/3973250#3973250"是 U33[仅引用 U33]的 MCU?

    测试过程中,没有卸下 R157耗材的 CAN 芯片。 另外,两个电位计位于+3V3和 AGND 之间,(100k 和20k) 20k 电位计,两个外部电阻器位于+3V3导轨上20k 至 AGND,2k。   已通过测试清除了20万锅的铁氧体。 尽管一个 LDO (VDD)使用相同的两个电位计保持+3v301输出,但两个 PCB 上的 LDO 输入电流(空闲)开关的电压也不会太小

    似乎 主 LDO 过冲下拉电路 导致两个印刷电路板上的输入引脚4.6电流波动,大约为400Ω(0.0082525 Amp)。 DMM 运行缓慢可能无法检测到完全8mA 摆动。 这可能是设备结点温度下降后运行时间缓慢上升的原因?

    7.3.5瞬态响应
    与任何调节器一样,增加输出电容器的大小可以减少过冲和下冲量,但会延长瞬态响应持续时间。 在可调版本中,在 OUT 和 FB 引脚之间添加 CFF 可提高稳定性和瞬态响应性能。 TPS735器件的瞬态响应通过激活下拉功能得到增强,当器件启用时,输出溢出约5%或更多时,该功能将启用。 当启用时,下拉装置的工作方式就像400 Ω 接地电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,GI,

    我尝试向您发送电子邮件至此处列出的地址,但未能通过。 请通过 n-butts@ti.com 与我联系。 我希望看到一个更完整的示意图,因为我很难尝试用您提供的连接说明来排除故障。  

    谢谢,

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尼克您好,

    相反,您可以看到,PDF 已经做了全面的记录,在同一家族树中也没有 TI 库存 TPS735和许多其他 LDO。  

    但是,似乎焊膏 LDO DGND 和 AGND 在 FB1焊片上为170Ω,硬焊 LDO 在 FB1焊片上大于13kΩ,两个 FB1均已拆除。 这说明了安装焊膏 LDO 时,其 DGND 隔离丢失。 然而,焊料面罩似乎正常,LDO 消除了 n ü 170Ω,使其消失。

    安装时,似乎有几个替换 LDO 可能会在 DGND 和 AGND 焊片之间产生内部电阻。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,GI,

    170Ω 焊料对寄生电阻的影响似乎很大。  

    那么,您是否希望获得不同的零件推荐?

    谢谢,

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尼克您好,

    有两个设备导致  热敏电阻板至引脚3的输出电压过低,超出电路范围。  焊接粘贴到 AGND 时,散热垫似乎表现出内部问题。 在首次安装之前,我测试了两个 LDO 的针脚3与散热垫的电阻。 散热垫焊接面罩的外侧有次级环状环,因为焊膏与任何其他引脚之间没有接触。   

    幸运的是,有2台 TPS735剩余(已使用),并在主 LDO 下放置了一个小硅加热板,以将 AGND 与 DGND 完全隔离,但仍有热传输。 在二级 LDO 200°C capton 带下,将引脚3与散热垫接地隔离。 两个替换 LDO 的读数均为+3v301引脚1到 DGND,以及 FB1 3v305 - 3v307之间的读数。 将两台设备与感知的瞬变隔离的原因,同样是硬焊接设备与散热垫没有任何 PCB 接触。 500mA 设备似乎没有必要在200mA 下直接与印刷电路板热接触。 经过12个月的重复测试后,硬焊接 LDO 的引脚1 (+3v301)与印刷电路板无热垫接触(辐射传输除外),似乎是正确的。

    [引用 userid="40944" url="~/support/power -management-group/power -management/f/power -management-forum/1072578/tps735- regulated -3V3-output-is-2v97-into -4k8-3V3-rail -bus/3975757575#397575757577"来引用用户的建议书],是否需要其它部件?

    由于降压调节器打开斜坡,我认为没有反向电流输出引脚6和过冲保护功能。 如果 TPS737具有过冲保护,任何建议(如 TPS737)都可能有所帮助。

    感谢您的努力    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尼克您好,

    顺便说一句:替换主 LDO 现在保持冷却。 因此,后来卸下了传热垫,没有焊膏导热垫,仅用于印刷电路板辐射传输。 坏的 LDO 热敏电阻器读数为420Ω Ω,连接到已拆除的一个针脚3 (怀疑过冲电阻器有问题)。 另一个 LDO 读数为180 240Ω,具体取决于 DMM 探头的极性。  LDO 是通过斜坡加热曲线(240°C 峰值)烤制的较旧的库存主 LDO。 这两个 LDO 最初都通过阻抗面罩环形环(非常小的焊膏点)放置在模具焊膏上。  

    此致,  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,GI,

           尼克 今天外出,我们将在下周一(02/07)再次与您取得电话。 谢谢!

    此致,

    斯里坎特