This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63002:5V 固定输出产品的电压精度

Guru**** 2501425 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63002, TPS63000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1072075/tps63002-voltage-accuracy-of-5v-fixed-output-product

部件号:TPS63002
“线程: TPS63000”中讨论的其它部件

您好,  

我对 TPS63002有疑问。

TPS6300x 数据表没有关于 TPS63002输出电压准确度的信息(如5V±X%)。

如果您有任何信息可供参考,请告诉我。

谢谢,

科基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好,Koki,

    我认为您可以从下面的数据表中找到 VFB 的范围。如果您有任何其他问题,请告诉我。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    感谢你的回复。

    此信息仅适用于 TPS63000,对吗?

    我想知道的信息是 TPS63002 (5V 固定产品)的输出电压准确度,包括内部电阻错误。

    谢谢,

    科基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Koki,  

    你是对的,我对此表示歉意。

    我必须与我们的设计团队核实,  回复将有很大的延迟。请等待我的更新。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,陶

    谢谢你。

    我们期待您的更新。

    科基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Koki,

     设计团队尚未更新。我与同事讨论了其他设备,该设备不应 超过5V±3.5%。

    残留隔板的公差应小于2.5%(不含饰件)

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,陶

    谢谢你。
    您的答案是否符合-40℃至+85℃的温度范围?

    科基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好,Koki,

    没错。我确信您可以将这些数据作为参考

    此致