This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40210:使用 SEPIC 进行恒定电流充电

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS40210, PMP10081, PMP30104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1071136/tps40210-constant-current-charging-with-sepic

部件号:TPS40210
“线程”中讨论的其它部件: PMP10081PMP30104

您好,支持团队,

我想用 SEPIC 对镍镉电池进行涓流充电。
使用 TPS40210是否可以实现恒流电路?

VIN:24V
输出电压:30V 或更低
充电电流:200mA 或120mA

PMP10081是在另一个线程中引入的。
www.ti.com/.../PMP10081

我还找到了 PMP30104。
www.ti.com/.../PMP30104

此致,
骰子

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,迪斯,

    对此问题不确定,正如您在下面的参考中所给出的那样,已经证明了一个解决方案。

    除了已经显示的内容外,您能否分享更多有关所需内容的详细信息?

    谢谢,

    斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

     

    过去14天,我没有看到此线程的更新。

    也许您可以在这段时间内解决这个问题,在这种情况下,按下“解决”按钮会很好。

    如果仍有问题,请告诉我新的细节。

    此致,

     

    斯特凡