This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5156H-Q1:生成负电压-立方体拓扑

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5156H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1071296/lm5156h-q1-generate-negative-voltage---cuk-topology

部件号:LM5156H-Q1
线程中讨论的其他部件:LM5156H

您好,

我们计划在立方体拓扑配置中使用 LM5156H 控制器,通过调节+5V 生成-5V/0.8A,-15V/0.5A。 APP 注释 SLVA257A 显示了使用降压控制器生成负电压的示例。 在我们的设计中,我们已经在增强拓扑中使用了 LM5156H。 我们还希望在负极导轨上重新使用相同的部件。 请确认 LM5156H 是否可以在连接到负输出电压的接地引脚上用于立方体拓扑。 必须考虑其他引脚以确保其电压额定值不会超出范围,但我们需要确认这种方法。

谢谢你,

婴儿杰苏拉伊  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,婴儿,

    是的,您可以使用增压配置生成负电压。

    参考设计中也有一些很好的例子  

    https://www.ti.com/reference-designs/index.html

    此致,

    斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,婴儿,

     

    过去14天,我没有看到此线程的更新。

    我希望您能找到所需的信息,在这种情况下,按下“解决问题”按钮将会很好。

    如果仍有问题,请告诉我新的细节。

    此致,

     

    斯特凡