This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65218D0:与 AM3352连接的查询

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3352, TPS65218D0, TPS65217

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1073020/tps65218d0-queries-for-interfacing-with-am3352

部件号:TPS65218D0
“线程”中讨论的其它部件:AM3352BeagleBoneTPS65217

你好,香榭丽舍

关于 PMIC TPS65281D0与 AM3352的连接,有几个问题。

1.根据 PMIC 数据表,nWAKEUP 需要拉电阻器作为漏极开路。
但是,BBB + TPS65218D0参考设计忽略了上拉。  
请检查是否正常。 TI 对此有何建议?

2.需要与 PGOOD 的上拉连接的正确电源是什么?顺便提一下 VDD_18和 VDD_3P3。

3.是否可以将其他 GPIO 引脚 AM3352用于 nPFO (电源故障比较器输出)。 该引脚似乎用于监控 GPIO 输入状态。  

应该进行相关的销子 mux 更改。对吗?

4.在 BBB 参考原理图 VDD_3P3_LS 中,SYS_5V 连接到连接器。 这些产品的用途是什么?

请参阅随附的示意图划痕。

e2e.ti.com/.../PMIC_5F00_schematic_5F00_220118.pdf

5.另请查看附录4是否有问题。

非常感谢。

此致,  

千斤顶

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jack,

    感谢您的帮助! 以下是对您在上一封邮件中所提问题的回答:

    1. [引用 userid="477602" url="~ë/support/power 管理-group/power 管理/f/power 管理-forume/1073020/tps65218d0查询-用于连接-am3352"]对于 PMIC 的 Accordin,nWAKEP 需要将上拉电阻器作为漏极数据表。
      但是,BBB + TPS65218D0参考设计忽略了上拉。  
      请检查是否正常。 TI 对此有何建议?您是指 BeagleBone Black,它使用 TPS65217为 AM335x. PMIC 唤醒引脚确实有一个上拉电阻器。 它只是与 PMIC 不在同一页上。 它位于处理器页面中,连接到“EXT_WAKEUP”。 下面是示意图的捕获。 信号“唤醒”来自 PMIC。  
    2. [引用 userid="477602" url="~/support/power 管理-group/power 管理/f/power 管理-forume/1073020/tps65218d0查询-用于连接-am3352"]需要连接到 VDD_18和 VDD_3P3的正确电源是什么[引用 OVOD]。

        TPS65218D0 PMIC 上的 NINT,PGOOD,SCL 和 SDA 引脚可以使用相同的上拉电源。 这些上拉电阻器可以连接到处理器上提供 VDDSHVx 的信号。 这些信息也可在以下用户指南中找到: 使用 TPS65218D0为 AM335x, AM437x 和 AM438x 供电(版本 b)


    3. [引用 userid="477602" url="~ë/support/power -management-group/power -management/f/power -management-forum/1073020/tps65218d0- quals-用于连接的查询-am3352"]

      是否可以将 AM3352的其他 GPIO 引脚用于 nPFO (电源故障比较器输出)? 该引脚似乎用于监控 GPIO 输入状态。  

      应该进行相关的销子 mux 更改。对吗?

      这将是 Sitara 处理器团队的一个问题。
    4. 在 BBB 参考原理图中,VDD_3P3_LS,SYS_5V 连接到连接器上的[引用 userid="477602" url="~ë/support/power -management-group/power -management/f/power -management-forum/1073020/tps65218d0查询-接口-am3352"]。 这些产品的用途是什么?

       BeagleBone Black (BBB)使用不同的 PMIC (TPS65217),该 PMIC 具有集成的电源通道,可在 AC,USB 或 VBAT 之间进行选择,以为 PMIC 导轨供电。 “SYS_5V”信号是电源通道的输出,该通道连接到所有 PMIC 导轨(DCDC1,DCDC2等)和其它 IC 的输入针脚。 关于信号“VDD_3P3_LS”,我 在 BBB 原理图中找不到该信号。  


    5. [引用 userid="477602" url="~/support/power -management-group/power -management/f/power -management-forume/1073020/tps65218d0- queries-for-Interface-am3352"]请同时查看第4号附件是否有问题。

      当然,我可以专门看一下 PMIC 连接的原理图,但我的带宽目前非常有限。 我可以在5个工作日内提供反馈。  

    谢谢,

    Brenda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Brenda

    感谢您的快速回复。 客户参考下面所附 TPS65218D0原理图的 BBB。

    e2e.ti.com/.../8463.TIDA_2D00_050xxx_5F00_BBB_2D00_refresh_5F00_RevE2.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jack,

    您的上一个 E2E 帖子似乎存在问题(请参阅以下链接),因为它不允许我回复。 我下载了您的.zip 附件,并验证了您提到的两个信号。 不 需要“SYS_5V”和 VDD_3P3_LS 信号。 它们连接到 PMIC 上的负载开关以突出 显示可选功能。 我只是好奇,您从何处获得附件中的设计文件?  

    链接: https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1073020/tps65218d0-queries-for-interfacing-with-am3352

    谢谢,

    Brenda