This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61094:功耗计算中出现 slvaf41a 错误

Guru**** 2524460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1071955/tps61094-slvaf41a-error-in-power-consumption-calculation

部件号:TPS61094

大家好,团队

我的客户想知道,从该应用程序备注: https://www.ti.com/lit/an/slvaf41a/slvaf41a.pdf?ts=1643062764900&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fsitesearch%252Fdocs%252Funiversalsearch.tsp%253FlangPref%253Den-US%2526searchTerm%253DSLVAF41A%2526nr%253D1

在第10页中,它提到“一个传输器的功耗大约为4 J.”。 对于250ms,当负载为250mA 时,3.3V 时,功耗是否应为0.20625 J? (250米*250米*3.3)

这是一个错误,还是我们错过了我们应该包括在计算中的其他内容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Lauren,

    让我检查一下。

    -文浩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    韦浩,有没有这方面的最新情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Lauren,

    已通过电子邮件回复您 这些数据来自应用手册中的一个引用。

    M. Lauridsen,R. Krigslund,M. Rohr 和 G. Madueno,《电池寿命评估的经验性 NB-IoT 功耗模型》,2018 IEEE 87车载技术会议(VTC 春季)

    -文浩