This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25173:法拉电容器充电方案

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25173, BQ24640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1072195/bq25173-farad-capacitor-charging-scheme

部件号:BQ25173
“线程: bq24640”中讨论的其他部件

所有 HI!

目前,我们需要一个能够为法拉电容器充电的芯片。 电容器规格为5F/12V,最大允许充电电流为5A。 bq25173可以为超级电容器充电,但电流太小,仅800mA。 无论是否有类似于 bq25173的充电芯片,电流最好是5A 或4A。谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sheng,

    我们有一 个切换超级盖充电器,您也可以考虑: https://www.ti.com/product/BQ24640

    谢谢,

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨!

    TI 目前有何种限制控制方案? 例如,线性场球管控制方法可以将电流限制为5A? 由于法拉电容器充电比电池充电快得多,因此无需使用特殊的充电 IC 即可实现电容器充电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sheng,

    BQ24640使用感应电阻器限制进入上盖的电流,您可以参阅数据表第 7.3.2节  

    bq24640 是电源通道充电器,这使系统可以从完全耗尽的超级电容开始。 它还具有 状态输出和保护功能(PG,CE,TS,STAT)。  CC-CV 相位有助于将超级保护罩准确充电至设定的充电调节电压。

    我们还有其他可以考虑的超级帽子解决方案:

    此致,

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nick !ñ a

    是否有与 bq24640类似的车辆规格芯片? 当前产品用于汽车。