This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76942:BQ76942

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1072988/bq76942-bq76942

部件号:BQ76942
“线程:测试”中讨论的其它部件

您好,

我的预出院有问题。

我制定了以下方案:

FET 选项0x1D

PREISCHARGE 超时30.

总统紧急停止 Delta 0

我已设定了两秒钟的输出切换时间。 我有电容器470uF,电子负载设置为2A。

我进行了软件预配置,我正在通过命令 FET_ENABLE 打开和关闭输出。 BQ 的行为非常奇怪。

如果负载关闭,则有时会产生放电前阶段,有时不会,(大部分不会)。

如果负载打开,则从未发生过预放电。

第一张图片是放电前示意图。

第二张图片正在无负载放电前工作,

第三张图片:无预放电(带负载),

第四张图片:负载较小时无预放电(蓝色曲线为电流探头)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zbynek 您好,

    我用自己的 EVM 测试了 PDSG,放电前功能在超时时时工作正常。 我用负载和空载进行了测试,它使用0的停止增量和30的预放电超时显示了预期行为。 每个 FET_EN 设置都将启用预放电。

    您能否准确描述每张图片所显示的内容? 每一波的标签是什么?它们代表什么? 是否在栅极和放电前 FET 的源之间进行了放电前测量?

    您能否共享.gg 配置? 所以我可以在我的主板上测试它。

    此致,

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛门

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    感谢你的回复。

    我也使用了 EVM 板,修改了一些参数,但看起来存在一些问题。

    我认为放电前 FET 已损坏,所以我更换了它。 板载预放电电阻器4k7非常大,仅用于低电流,但没有问题。

    我对芯片进行了重置,这意味着默认参数,我只将 FET 选项修改为0x1d。

    黄色 TP32 PDSG

    绿色 TP35 DSG

    蓝色 TP22包装

    无负载。

    在 PDSG 打开期间,我认为 TP22的电压应该有所增加,但不会 现在我有了 Pack+ Still 19V。

    e2e.ti.com/.../evm_5F00_def.gg.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zbynek 您好,

    我在 我的主板上测试了您的配置,它按预期工作。 我使用 FET_ON 进行了测试,还使用 FET 命令禁用了 DSG FET,并使用 all_FET ON()命令启用它。 在所有情况下,政策制定和评价小组都发挥了作用。 这是没有负载的。 如果清除 FET_ON 并使用 PDSG 测试命令,您是否看到 FET 激活?

    如果不是,可能是您测量 了错误的连接。  PDSG FET 是一种 PFET,其源连接到正常 DSG/CHG FET 的共放电点。 因此,您必须测量 PDSG FET 的栅极,以尊重其源,即 DSG/CHG 功率 FET 的漏电。

    在 EVM 中,您需要在 TP23和 TP27/TP32之间连接示波器探头。 当 PDSG FET 打开时,测得的电压应为~8-V。  

    此致,

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛门

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Luis,

    感谢你的帮助。

    我终于找到了问题所在。 我的示波器用于 MOSFET 的探头负载输出,有时会将其保持在打开位置,有时会保持在应有的位置。

    最后我测试了所有 功能,看起来很好。

    非常感谢您的建议。

    此致兹比涅克