This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM82822:PG 引脚的上拉电阻器

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62067

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1071208/tpsm82822-pull-up-resistor-of-the-pg-pin

部件号:TPSM82822
“线程:TPS62067”中讨论的其它部件

您好,支持团队,

PG 引脚的上拉电阻器是否可以与10kΩ Ω 一起使用?
电路示例中使用了100kΩ。

此致,
骰子

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,迪斯- K,

    我可以向您推荐一个关于该主题的非常好的应用说明: 为漏极开路输出选择合适的上拉/下拉电阻器

    非常感谢!

    此致,
    多里安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,迪斯- K,

    您有时间查看应用手册吗? 你还有其他问题吗?

    让我知道我可以提供什么帮助。

    非常感谢!

    此致,
    多里安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,多里安

    我知道这取决于上拉电压和接收 IEN。

    上拉电压= 3.3V
    IEN (最大)= 0.1uA

    在上述条件下,可以获得以下公式。

    I (上拉)= IOL -IEN = 1mA - 0.1uA≒1mA
    R (上拉,最小)= VOUT / I (上拉)= 3.3V/1mA = 3.3kΩ

    因此,我知道10kΩ ć 没有问题。

    尽管这是一个小问题,但我认为在 SLVA485方程式(7)中 TPS62067的计算示例中,IEN 的100nA 正确为1000nA。

    此致,
    骰子

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,迪斯- K,

    很高兴看到应用手册帮助您确认了您应用的上拉电阻值。

    如果您有任何其他问题或意见,请告诉我。

    非常感谢!

    此致,
    多里安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,迪斯- K,

    我将结束这个话题,因为我认为您的问题已经得到了解答。

    如果您对该主题有其他问题或意见,请告诉我。

    非常感谢!

    此致,
    多里安