This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25618:EMC 最小化

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25619, BQ25618

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1072123/bq25618-emc-minimization

部件号:BQ25618

您好,Team,

您能否查看以下有关 EMC 的客户咨询?

我们测试了用于 EMC 的 EVM 板,因为我认为布局建议最有可能被遵守,但我也只是看到了 bq25619只有一个,而不 是 BQ25618
我们的 EMC 家伙告诉我,这一个对传导和辐射测量都非常讨厌。

这是否仅仅是由于 EVM 布局造成的? 由于这一方案比较简单,我们将在稍后采用619。 针对它的 EVM 似乎非常接近建议。
目前为止的测量值如下:

谢谢你,

弗朗茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    弗朗茨

    将检查并返回给您。

    谢谢,

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,宁

    您是否有关于芯片或 EVM 的 EMC 性能的任何更新?

    我是 进行咨询的客户,所以请告诉我,您是否需要其他什么来解决此问题!

    此致,非常感谢,

    马丁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    马丁

    线程通过其它通道得到支持。 线程被视为闭合。

    谢谢,

    宁。