This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS8268180:附加输出电容限制

Guru**** 2506655 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS8268180, TPS826711

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1071489/tps8268180-additional-output-capacitance-limit

部件号:TPS8268180
“线程”中讨论的其它部件: TPS826711

TPS8268180的数据表显示最大附加输出电容为30uF。 这是否仅指位于输出旁边的低 ESR 电容(陶瓷)? 我想用这种转换器来为 RAM 芯片和相关 SoC Bank 供电,但这需要总共14个旁路盖,包括两个47uF 钽和三个30uF 陶瓷。 此转换器是否不适合此负载? 在 TPS826711的数据表 (具有更严格的2.5uF 附加电容限值)上,他们建议将50-100mohm 电阻器串联,这是否是一种解决方案?  谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ben,

    附加30uF 包括输出导轨上连接的所有电容器。 但是,将电阻器与电阻盖串联添加可以通过在电阻器响应中添加零来改变回路动态。 必须通过在电路板上执行环路增益测量来评估这种情况是否稳定。

    但是,系列电阻器还会导致更高的 VOUT 波纹,并减少 与 电容的去耦。

    此致,

    瓦伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ben,

    你还有什么问题吗? 我现在要结束这条线程。 您可以在此处评论以重新打开它。

    此致,

    瓦伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这确实回答了我的问题,谢谢。 此特定部件将不合适。