“线程”中讨论的其他部件:BQ25731, BQ24650,BQ25798
TI 专家您好,
我的客户测试了 BQ25700AEVM 并立即绘制了原理图。他们还有一些问题。
1.他们不想使用 SYS Pin 来减少组件数量并简化原理图。
根据 EVM 原理图,我可以删除红色框中的组件吗?

请告诉我我是否需要在红色框中保留一些组件。
2.我的客户使用太阳能电池输入,最大值为6V/0.1A 即使太阳能电池在夜间关闭,是否有办法始终打开 BQ25600A?
他们将使用外置电池制造3.3V,他们只想通过 I2C 接收电流/电压值,以控制负载电路(LED 照明)
3.对于 ADCVSYSVBAT 寄存器(26小时),全范围为2.88V 至19.2V。是否有任何方法可以读取低于2.88V 的值?或者,如果电压低于2.88V,该值是否始终显示为2.88V?
请检查上述问题。 谢谢。
此致,
追逐