This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25700A:不想使用 SYS Pin

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25798, BQ25731, BQ24650, BQ25700A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1071301/bq25700a-don-t-want-to-use-sys-pin

部件号:BQ25700A
“线程”中讨论的其他部件:BQ25731BQ24650,BQ25798

TI 专家您好,

我的客户测试了 BQ25700AEVM 并立即绘制了原理图。他们还有一些问题。

1.他们不想使用 SYS Pin 来减少组件数量并简化原理图。

根据 EVM 原理图,我可以删除红色框中的组件吗?

请告诉我我是否需要在红色框中保留一些组件。

2.我的客户使用太阳能电池输入,最大值为6V/0.1A  即使太阳能电池在夜间关闭,是否有办法始终打开 BQ25600A?

他们将使用外置电池制造3.3V,他们只想通过 I2C 接收电流/电压值,以控制负载电路(LED 照明)

3.对于 ADCVSYSVBAT 寄存器(26小时),全范围为2.88V 至19.2V。是否有任何方法可以读取低于2.88V 的值?或者,如果电压低于2.88V,该值是否始终显示为2.88V?

请检查上述问题。 谢谢。

此致,

追逐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Chase,

    1.如果不需要系统滑轨(vsys),我建议切换到 BQ25731。

    2.请发布关于 BQ25600A 的单独帖子,有关不同 IC 的线程将发送给对每个部件更熟悉的不同人士。

    3.它是按设计设计的,因此不可能改变范围。

    谢谢,我希望这能有所帮助,



    *如果我的答案 令人满意,请在主题中按“此问题已解决”

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的彭召:

    感谢你的回复。

    1.我检查了 BQ25731的数据表,它也有 SYS Pin。 如何删除与 BQ25731上的 SYS PIN 相关的网络?

    此外,我的客户希望使用独立充电器(可设置的 RC),该充电器可以使用太阳能输入。 我只发现 BQ24650处于这种状况。 您能否推荐另一个 IC?

    2.很抱歉,BQ25600A 键入错误。 事实上,我问的是 BQ25700A。 请给我一个关于这个问题的答案。

    3.我理解你的答案。

    此致,

    追逐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Chase,

    1.是的,但 BQ25731 消除了 BATFET。 有关更多信息,请参阅 EVM 示意图。
    您将无法使用降压-升压控制器(包括 BQ25700A)消除升压开关 FET 或输出盖。 在设计上,您需要所有4个 MOSFET,并且在设备切换时需要输出电流上限来提供瞬时电流。

    本常见问题解答可能有助于消除某些输出盖,并且只安装您所需的功率级别盖:

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1056344/faq-bq25730-faq-how-do-i-ensure-the-charger-schematic-is-satisfactory-is-there-a-schematic-checklist-for-ti-buck-boost-controllers-such-as-bq25700a-bq25703a-bq25708-bq25710-bq25713-bq25713b-bq25720-bq25723-bq25730-bq25731 

    关于您的第一季度第二部分,我发现了以下内容:



    我相信 BQ25798也有一些独立功能。 但是,你可能需要开始关于这个问题的另一个话题,因为我对这个部分不是很熟悉。

    2.您的意思 是打开电池充电器(BQ25700A)? 如果没有输入电源(无太阳能电池),则电池只能通过 BATFET 放电。

    谢谢,我希望这能有所帮助,



    *如果我的答案 令人满意,请在主题中按“此问题已解决”

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Chase,

    已经有一周了,没有收到您的任何回复,因此我假设问题已经解决。

    如果您还有其他问题, 请随时开始新的话题并与我们联系。

    谢谢,我希望这能有所帮助,



    *如果我的答案 令人满意,请在主题中按“此问题已解决”