This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG1205:使用低压侧分流电流感应时如何连接 LMG1205/LM5113上的 GND/VSS? ||可靠性的提高?

Guru**** 2535780 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG1205, LMG1025-Q1, LM5113, LMG1210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1072570/lmg1205-how-to-connect-gnd-vss-on-a-lmg1205-lm5113-when-using-lowside-shunt-current-sensing-increase-in-reliability

部件号:LMG1205
“线程”中讨论的其他部件:LM5113LMG1025-Q1LMG1210

我有一些关于 Gan FET 驱动器的问题,例如 LM513/LMG1205。
初始情况:要控制感应负载的半桥。

-芯片的 VSS 应该连接到 GND 电位,还是更好地连接到分流电位,如最小示例所示? 分流器的电压应最大值<=100mV。
-如果驱动器未通电,R5和 R6是否是一个好主意? 100公斤的热量是可以的吗?
-R4和 D4是否是保护芯片免受峰值影响的好主意?
 o 如果是,电阻器的良好值是多少? 10欧姆?
 o 如果是,D4应该向 GND 或更好地向 VSS (分流)电位扩散?
——我是否应该在 C2的同时使用齐纳二极管来抵御过度射击?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    帕特里克您好,

    我们这方面的专家目前已不在办公室。 他们应在下一个工作日内回答您的问题。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,帕特里克,

    感谢您的提问。 请参阅下面我的输入内容。

    • 芯片的 VSS 应该连接到 GND 电位,还是连接到分流电位,如最小示例所示? 分流器的电压应最大值<=100mV。 -->请参阅 LMG1025-Q1器件数据表(https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lmg1025-q1.pdf)的第11和12页 ,其中解释了这两种方法,并提供 了使用分流电阻器时处理接地回跳的推荐电路示例。  

    • 如果驾驶员未通电,R5和 R6是否是一个好主意? 100公斤的热量是可以的吗? -->您可以为这些选项添加占位符,并仅在需要时填充它们。 我们通常会看到客户使用10千欧来实现这一目标。

    • R4和 D4是否是保护芯片免受峰值影响的好主意?  -->从 HS 引脚到驱动器 VSS 引脚的齐纳二极管可以帮助您限制 HS 引脚所看到的最大电压,以便在峰值过高时保持在设备的建议最大电压范围内。 我看不出 HS 的电阻器经常使用,而是一个小电阻器(例如 2欧姆)将有助于降低交换节点的转换率和噪音。  
      • 如果是,电阻器的良好值是多少? 10欧姆?  
      • 如果是,D4应该向 GND 或更好地向 VSS (分流)电位扩散?  

    • 我应该添加一个与 C2平行的齐纳二极管,以防止过度喷出?  -->正确的做法是,HB 销和 HS 销之间的齐纳二极管有助于防止 HB-HS 过压。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Leslie,
    非常感谢你的帮助。
    LMG1025数据表中有关低压侧分流器的规格是否可以1:1传输到 LM5113?
    如果是,现在是否正确,如电路图所示?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,帕特里克,  

    是的,这些也适用于 LMG1205和 LM5113。 您还可以在 LMG1210设备数据表(图18)中找到半桥驱动程序的示例(www.ti.com/.../lmg1210.pdf)。  输入处的分流电阻器,共模扼流圈和 RC 滤波器在图中看起来正确。 关于其他部件,使用 D2和 D3的目的是什么?

    此致,

    莱斯利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Leslie,
    感谢你的帮助。

    D2和 D3是自由转动二极管,也可选。  它们只是为了安全起见才包括在我们的应用中,电机是由驱动的。 目标切换频率将在50到100kHz 之间。 我知道这是第三个象限效应,但即使 EPC-CO 作为所选的 Gan FET 的制造商,也在其电机评估套件 EPC9146和 EPC9145中使用了飞轮二极管。 我们将对它们进行测试,并了解它们在我们的应用中的意义。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,帕特里克,

    感谢您提供详细信息。 关于 HS 引脚上的电阻器,尽管我们已经看到客户使用此电阻器来降低 HS 转换率,但有这样的风险,因为电阻器上可能会产生电压,从而导致高端 FET 栅极和 HS 引脚的电势不同, 这会导致 FET 出现不必要的行为。

    此致,

    莱斯利