This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25792EVM:BQ25792EVM

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1073045/bq25792evm-bq25792evm

部件号:BQ25792EVM

USAB2ANY 包装盒上没有 S1!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ramin,

    在上的用户指南中  

    S1位于 USB Mini-B 端口旁边的机箱内。  您需要使用引线电阻器或机械铅笔等小号静止杆将其按下。\

    此致,

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 我解决了这个问题。

    我正在使用外部电源+24VDC @5A 为 EVM 板供电

    将 uUSB 连接从 EVB 连接到 PC 后,PC 将关闭!

    要在 EVM 板上卸下或更改其位置的跳线是什么?

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ramin,

    您可以使用连接到充电器 VBUS,D/D 和 GND 引脚的 USB 端口,以便 PC 端口为充电器供电,也可以连接到外部电源。  在您的配置中,您正在将24V 电源短路到 PC 的 USB 5V 输出,这将导致 PC 自身受到保护。

    此致,

    杰夫