“线程: BQ24192, 测试”中讨论的其它部件
您好,
我使用的是 BQ27531-G1气压计以及 bq24192充电器和 Panasonic NCA103450A 电池。 目前我正在根据温度范围测试充电配置文件。
电池数据表提供以下信息:

我们还根据 bq27531-G1用户手册(第29页)设置了温度的示例数据闪存设置,如下所示:

在0 °C 和13 °C 下执行了一些测试后,我们发现,当温度低于10 °C 时,温度大约为8.35 °C,测得的 AvgCurrent 为1412 mA,但我们已设置了曲线0%的 C 速率。 当我们设置为 C 速率的0%时,电流应该为0对吗? 但在我们的情况下,电流为1412mA。 为什么是这样? 如果我想在 0 °C < T < 10°C 条件下使用电流1.1A,那么我应该 设置哪个值?
在此,我将附上有关温度测试的日志文件。
e2e.ti.com/.../BQ27531_2D00_G1_5F00_Temperature_5F00_Charging_5F00_Logdata.xlsx
此致,
珍哈维·拉内