This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27531-G1:根据温度范围进行充电

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27531-G1, BQ24192

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1072185/bq27531-g1-charging-profile-based-on-temperature-range

部件号:BQ27531-G1
“线程: BQ24192测试”中讨论的其它部件

您好,

我使用的是 BQ27531-G1气压计以及 bq24192充电器和 Panasonic NCA103450A 电池。 目前我正在根据温度范围测试充电配置文件。  

电池数据表提供以下信息:

我们还根据 bq27531-G1用户手册(第29页)设置了温度的示例数据闪存设置,如下所示:

在0 °C 和13 °C 下执行了一些测试后,我们发现,当温度低于10 °C 时,温度大约为8.35 °C,测得的 AvgCurrent 为1412 mA,但我们已设置了曲线0%的 C 速率。 当我们设置为 C 速率的0%时,电流应该为0对吗? 但在我们的情况下,电流为1412mA。 为什么是这样? 如果我想在 0 °C < T < 10°C 条件下使用电流1.1A,那么我应该  设置哪个值?  

在此,我将附上有关温度测试的日志文件。  

e2e.ti.com/.../BQ27531_2D00_G1_5F00_Temperature_5F00_Charging_5F00_Logdata.xlsx

此致,

珍哈维·拉内

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    珍哈维您好,

    您可以从量表共享.gg 文件吗?

    我也不认为这与仪表相关,因为仪表报告了0的建议充电电压和电流(2.17 ProgChargingVoltage():0x20,0x21和 2.16 ProgChargingCurrent():0x1E 和0x1F)

    您能否分享充电器遵循仪表推荐值的日志?

    顺祝商祺!

    威瓦特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    凯勒先生,您好!

    感谢你的回复。 请找到所附的.gg 文件。

    e2e.ti.com/.../Temperature_5F00_Accuracy_5F00_Test.gg.csv

    此致,

    珍哈维·拉内

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    珍哈维您好,

    正如我在上一篇文章中所提到的,它看起来与仪表无关,它可能与充电器和仪表之间的通信有关。 仪表报告充电电流和电压应为零,但充电器仍在应用充电电流。 如果您可以监控两者之间的通信,它可能有助于确定仪表发送给充电器的内容,以及充电器是否正在确认仪表请求的充电电流和电压。

    顺祝商祺!

    威瓦特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    但在我们的情况下,因为正在控制充电器。 我们已启用 GG_CHGRCTL_ENABLE 命令。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    珍哈维您好,

    您能否在仪表和充电器之间共享一些逻辑分析仪捕获,以便我们确认仪表正在向充电器写入正确的值?

    顺祝商祺!

    威瓦特·凯勒  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    很抱歉,但我没有收到您的问题。 请详细说明 您需要哪些数据?

    此致,

    珍哈维·拉内

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    珍哈维您好,

    仪表和充电器通过 I2C 线路进行通信,从您共享的数据日志中,仪表似乎正在尝试将充电器设置为0V 和0mA,但充电器正在执行不同的操作。 如果我们能看到通信线路,我们就可以确认充电器是否正在对数据进行堆栈。 我们通常使用逻辑分析器来检查芯片间的通信。

    顺祝商祺!

    威瓦特·凯勒