This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34110:安装新电池后的测量精度。

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1072560/bq34110-measurement-accuracy-after-installing-new-battery

部件号:BQ34110
“线程:测试”中讨论的其它部件

你好!

为了测试目的,我用 小容量更换了坏电池(7Ah),并进行了合格的放电。 我附上出院照片。   

为什么 FCC 的更新值不正确? FCC 的值应该接近1000mAh (我的坏电池的实际容量),但 FCC 的值仅从5776 mAh 更新为4751mah

Artem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安德烈,你好

    FCC 对每次更新的更改程度设定了上限。 如果您插入新电池,则需要在数据闪存中重新调整所学的 FCC 值。 FCC 的下限为256mAh,上限为512mAh。 您可以从共享的图片中看到最大减幅为256mAh。

    顺祝商祺!

    威瓦特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Wyatt! 感谢 您的回复。

    我的另一个问题是新的坏电池的剩余电量。

    我用 恒定电流为电池充电,电池电量仅为1000mAh。剩余的容量城市将跳至 FCC 值。这是否正常?

    为什么我要这样问?  在我们的应用中,如果 我们的客户更换了电池,我们就不知道确切的容量。    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安德烈,你好

    您可以共享仪表配置的.gg 吗? 它将帮助我们确认您拥有的任何可能影响行为的设置。

    该仪表在 默认情况下确实启用了 SMOOTHEOC_EN,这可能会强制 RemCap 在充电端接时达到 FCC。 这确实是日志中发生的事情。

    更确切地说,当电池刚刚插入且性能下降时,电量表将无法正确测量电池电量。 要运行测量,您必须使用相同的电池,或者使用非常相似的降级电池,以便测量仪正确计算 SOC。

    顺祝商祺!

    威瓦特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="410823" url="~/support/power -management-group/power -management/f/power -management-forume/1072560/bq34110- measurement-accurity-after-installing-new-battery_3970678#3970678]The 规程默认情况下会 启用 SMOOTHEOC_EN,此规程可能会强制终止 FCC。 这确实是日志中发生的事情。

    感谢您的回复。 这项测试是在一个月前进行  的,我不确定 SMOOTHEOC_EN 的值是多少。 我将尝试打开和关闭此选项。

    祝你度过美好的一天

    Artem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安德烈,你好

    SMOOTHEOC_EN 只会停止向 FCC 强制重新加网,不会纠正测量结果。

    顺祝商祺!

    威瓦特·凯勒