This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138A:CCS 中的新配置设置

Guru**** 2946960 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1071311/ucd3138a-new-configuration-setup-in-ccs

部件号:UCD3138A

大家好,我正在根据 TI 的建议,以 Lab1为基础制作我的固件。 现在,我想将新配置添加到 CCS 项目中,并对链接器和 ASM 加载程序文件进行更改。 显然,这有点复杂,到目前为止,我确实:

  1. 复制现有配置
  2. 使用链接器 cmd 创建新文件夹并加载 ASM
  3. 将新的链接器和 ASM 文件从新文件夹拖放到项目中:在选项中链接它们
  4. 使用旧的 cmd 和 ASM 修改“C/C++常规\路径和符号\源位置-排除过滤器”中的过滤器
  5. 使用 新 的 cmd 和 ASM 配置 oroginal 配置修改“C/C++ General (常规)\路径和符号\源位置-排除过滤器”中的过滤器
  6. 修改预处理程序文件目录:CCS Build \Arm Compiler\Advanced options\Directory 说明符

到目前为止,这些似乎都是需要采取的步骤,我是否错过了什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我一直在就地编辑现有的.cmd 和 load.asm 文件——逐步进行,以便我知道何时会有问题。   

    我和你一样,试图把它们放在别的地方时遇到了问题。  我建议只进行编辑,而不是对 CCS 的肠进行不必要的研究。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这份答复已经在这里10天了,所以我要假设它已经解决了,并将其关闭。