This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM22675:您是否有任何 LM22675负载瞬态响应波形?

Guru**** 2663045 points

Other Parts Discussed in Thread: LM22675

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1071212/lm22675-do-you-have-any-load-transient-response-waveform-of-lm22675

部件号:LM22675

大家好,

我的一位客户正在评估 LM22675的新产品。

在评估中,他们发现当输出负载从2~3mA 更改为80mA 时,输出电压波纹很大(约50mV)  
或80mA 至2~3mA。

所以我想知道 LM22675 负载瞬态响应。

您是否有数据或波形?

请你作出答复。

此致,

卡祖亚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好   

    输入和输出指令是什么? 什么是客户电感器和输出电容器?

    您也可以使用楔形模拟进行瞬态模拟  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,丹尼尔,

    非常感谢您的回复。

    客户情况如下。

    VIN=24V,Vo=5V,L=33uH,Co =200uF。

    我无法 进行 LM22675工作台模拟,因为瞬态模拟不可用。

    再次感谢,致以诚挚的问候,

    卡祖亚。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    让我看看我们是否可以用 pspice 模拟结果并在稍后发送给您。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    请参阅下面的模拟结果,使用 TINA 模型。使用0.1A/us 电流转换率的瞬态电压,Vomin 为4.99V,Vomax 为5.03V

    示意图如下所示

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,丹尼尔,

    非常感谢您的大力支持。

    输出电压波形与客户波形类似。

    客户希望降低总波纹电压。

    是否有任何方法可以降低波纹电压?

    我认为输出电容器(200uF)可能有点大,可以获得  LM22675的良好相位差。

    输出电容器值减小时,输出波纹电压是否降低(例如200uF -> 100uF)?

    请告诉我你的答复。

    再次感谢,致以诚挚的问候,

    卡祖亚。    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    客户更关心当负载从80mA 变为2mA 时 Vo 过冲,或者在负载为2mA 时更关心波纹?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,丹尼尔,

     当负载从80mA 变为2mA 时,客户会担心 Vo 过冲。

    此外,当 负载从2mA 变为80mA 时,客户也会关心 Vo 欠压。

    谢谢,致以诚挚的问候!

    卡祖亚。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Nakai:

    我看不到改善瞬态的非常有效的方法,也许客户可以尝试以下方法:

    1.增加一些伪负载,如10mA-15mA

    2.加一个喂入前盖470pF-1nF

    3.添加更多电容器  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,丹尼尔,

    非常感谢您的大力支持。
    我知道没有找到任何非常有效的方法。
    我会将这些对策告诉客户,除了第2号,因为他们使用的是5V 固定版本
    没有将 FB 终端直接连接到内部误差放大器。

    如果您对以下问题有任何想法,请发表您的意见。

    Q.更换33uH 电感器时,波纹电压(下冲+过冲)从约50mV 降至约30mV
       配备270uH 一个。 你知道为什么?

    再次感谢,致以诚挚的问候,

    卡祖亚。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Nakai:
    从模拟结果来看,当您增加电感器时,输出的波纹将会减小。因此,降低总过冲电压可能也会有所帮助。

    下面是220uH 电感器,您可以在之前的模拟中将其与原始33uH 值波形进行比较

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,丹尼尔,

    非常感谢您的大力支持。

    模拟结果对客户和我非常有帮助。

    再次感谢,致以诚挚的问候,

    卡祖亚。