This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3899:电压监控,容差低于 HYS 容差。

Guru**** 2507265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3703, TPS3899

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1072835/tps3899-voltage-supervision-with-a-tolerance-lower-than-hys-tolerance

部件号:TPS3899
“线程”中讨论的其它部件:TPS3703

大家好,我有一个关于此设备及其工作原理的问题。

读取数据集后,我看到在检测信号低于 Vit 时断言重置,而当检测信号高于5%时(这是滞后阈值容差),那么重置的释放将是 Vit +(Vit -* 0,05)时,对吗?

但是,如果我想监控一个容差为2%的电压,情况会怎样呢?

如果我想要显示器的电压为2%容差,则重置将以0,98V 表示,但直到0,98+(0,98*05)=1,029V 才会释放, 例如,这高于额定电压,因此,如果输入电压未超过额定电压2-3%,重置可能永远不会释放。 在这种情况下,我想我应该选择一个滞后容差较低的主管,对吗? 可能是1%以低容差监测电压,对吗?

谢谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您在 TPS3899上的计算是正确的。  电压轨上的2%容差非常紧。 大多数1V 电源可能已经内置了2%错误,因此容差似乎应该扩大。 我们的大多数主管设备的滞后至少为1-2%,因此这将是您所需要的问题。 此外,每个阈值的准确度为1.5-2%。 我们的最佳准确度主管是 TPS3703,请评估该器件以确定它是否可以满足您的需求。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,非常感谢! 我会检查该设备