This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22953:反向电流阻塞功能-所需的最小输入或偏置电压

Guru**** 2815015 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1071320/tps22953-reverse-current-blocking-feature---minimum-required-input-or-bias-voltage

部件号:TPS22953
“线程:测试”中讨论的其它部件

反向电流阻塞功能是否需要最小输入或偏压?如果需要,该功能的最小电压是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Andreas,

    Vout 为 RCB 内部人员提供支持。

    此致,

    Kalin Burnside  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的卡林:

    感谢您的宝贵反馈。 我还在数据表中阅读过这一点。 剩下的问题是确保安全操作反向电流阻断功能所需的最小输出电压。 根据数据表,泄漏电流已使用 Vout =+5V 进行测量。 在我们的情况下,Vout 的额定电压为+3.3V,甚至更低。

    巴西·安德烈亚斯·N.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Andreas,

    我需要检查我们的表征数据以确定这是否是他们测试的结果;但是,Vout 至 Vin 下降至少需要在 mV 范围内才能为 RCB 内部提供0.1uA 的功率。 明天1月27日,我将给你一个更明确的答复。

    此致,

    Kalin Burnside

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Andreas,

    由于内部 FET 主体二极管,Vout 需要比 Vin 高0.7伏,并将消耗0.1uA 为 RCB 内部供电。

    此致,

    Kalin Burnside

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kalin,

    感谢您的回复。 请让我总结一下。 如果 VIN=VEN=0V,则 Vout 必须至少为0.7V,以 使反向电流阻断功能能够工作。 我的意思是对的吗? 我想知道内部主体二极管定义反向电流阻塞的最小输出电压的解释。 内部是否存在一些需要0.7V 电压的有源电路? 如果它只是身体二极管,那么反向电流保护将在100毫伏的环境中发挥作用,是不是吗? 我是否监督过一个重要问题。 如果我错了,请随时更正。

    巴西·安德烈亚斯·N.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Andreas,

    您可以认为它与 FET 输入端的 RCB 内部连接。 电流不会在主体二极管的0和 VF 之间进行,因此当电流达到0.7V 时,它将为 RCB 供电,并防止除为 RCB 内部供电外的任何电流。 总的观点是,您将看到的反向电流不会超过指定的反向电流。 我无法了解其内部工作原理的具体信息,但数据表的值即使是3.3V 的电源电压也是如此。  

    此致,

    Kalin Burnside

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的澄清。

    巴西·安德烈亚斯·N.