This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2663:电压降大问题,可能是由反向电流引起的

Guru**** 2635015 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS1663, TPS1653

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1072299/tps2663-large-voltage-drop-issue-maybe-caused-by-reverse-current

部件号:TPS2663
“线程”中讨论的其它部件:TPS1663TPS1653

大家好,我遇到了一个奇怪的问题,需要你的帮助才能解决。

我在 BLDC 电机驱动板上使用 TPS26635。 相关电路如下所示:

24V 是电动机驱动电路的电源。


当换向发生时,可通过分流电阻器测量反向电流。 反向电流的波形和大压降问题如下所示:



我需要您的帮助,以找出导致电压大幅下降问题的根本原因以及如何解决该问题。

我认为问题是由流经 TPS26635的反向电流阻塞引起的。 TPS26635在检测到反向电流时关闭其内部 FET。

但是,为什么压降过程可以持续约10毫秒? 为什么电压从24V 下降到仅5V 左右?  

在该板上的另一项实验中,我成功地测量了 FLTb 引脚,波形如下所示:

最让我困惑的是,当发生压降问题时,FLTb 针脚已变高。 这是非常有线的。

此外,当我降低电动机驱动 MOSFET 的接通/关闭速度时,我可以获得更小的反向电流,并且压降问题的可能性显著降低,但有时仍可能发生。

请帮我解决这个问题和我的问题。 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,王

    欢迎使用 E2E。

    我将在几天内解决这个问题并返回。

    此致,

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,王

    很抱歉耽误你的时间。 我仍然不是很好。 我的一位同事将在今天或明天回来  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,勒凯什,谢谢,别着急,我希望你很快就能变得更好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,王

    由于反向电流,TPS26635不应关闭。 因为此设备仅具有一个 FET,并且在原理图中不使用 B_gate 和 DRV 引脚。 当 μs 电压开始以缩放的时间刻度(如100 μ V/div 等)下降时,请立即捕获以下波形。

    1. VIN,
    2. Vout,
    3.  Ilim 针脚处的电压,
    4. IMOM 引脚处的电压。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Avishek,谢谢您的留言,请查看下图,谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上,我们认为导致电压大幅下降问题的根本原因是:首先,反向电流触发 TPS26635在电动机仍在运行时关闭其 FET。 由于 TPS26635关闭,我们没有运行电动机的电源,电动机实际上从 TPS26635之后的电容器获得电源。 然后,我们会遇到电压降较大的问题。

    我们的大压降问题已通过添加大值电容器(如1000uF)得到解决。 TPS26635关闭时,正是这种大电容器为运行电动机供电。

    但我们仍有以下问题:

    (1)为什么在获得反向电流后的一小段时间内会出现较大的压降问题?

    (2)我们能否在 TPS26635中禁用反向电流保护?

    (3)我们能否使 TPS26635对反向电流的敏感度降低? 如您所见,我们的反向电流仅持续约10 us。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,王

    感谢 您的耐心等待。

    即使您不使用外部 MOSFET,反向电流阻断功能仍将保持工作状态。 对于此应用,TPS1663或 TPS1653是合适的器件。  

    您对根本原因的分析和理解是正确的。

    (1)为什么在获得反向电流后的一小段时间内会出现较大的压降问题?

    Rakesh->我认为这主要取决于电路的输出阻抗(Cout)和电动机负载特性。  

    (2)我们能否在 TPS26635中禁用反向电流保护?

    Rakesh->否。请考虑 与引脚兼容的 TPS1663或 TPS1653

    (3)我们能否使 TPS26635对反向电流的敏感度降低? 如您所见,我们的反向电流仅持续约10 us。

    可使用外部电阻器调整 Rakesh->反向电流阈值,如下所示。 但响应速度保持不变

    此致,  

    Rakesh