This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25015:BQ25015 EN 输入处理,ABS 最大额定值

Guru**** 2813195 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25015, CC85XXDK-HEADSET-RD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1071793/bq25015-bq25015-en-input-handling-abs-max-rating

部件号:BQ25015
“线程”中讨论的其它部件: CC85xxDK-Headset-RDABS

您好,

我在一个简单的充电/供电应用中使用 BQ25015,它为小型 MCU (3.3V 额定电压)供电,并为250mAh 的 LiPO 袋电池充电。

我想知道如何处理 EN 输入。 很明显,它必须设置为高电压才能启动 DC/DC,我已经了解了 CC85XXDK-Headset-RD,这里的 EN 从 VBAT 驱动到 VBUS 驱动都很高(如果已连接)。 参考设计具有一个小电路,可抑制预充电中的 EN (通过具有 STAT2输出的74AHC1G32,STAT1 ORd)。 OR 门由 VBUS 提供,因此 EN 将被拉高至+5V (或由此产生)。

但是,EN 的绝对最大输入电压为 Vout + 0.3V。 如果我没有弄错,Vout 是充电器的输出电压,在充电端接时为4.2V,根据电池的充电状态,电压可能会低得多。 那么,将 EN 连接到 VBUS 是否会违反这一限制?

请帮助您对此有所了解。 我错过了什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我们目前正在实验室中测试此问题。 我们认为,或登机口的 VCC 可能是 VBAT,这不会违反任何 ABS 最大条件,但我们将在几天内回复您进行确认。

    感谢您的耐心等待,

    杰克逊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,杰克逊,

    感谢您的回复。 但是,如果蓄电池深度放电且充电器电路需要执行预充电循环,则可能没有足够的电压来为或浇口供电。 此外,如果您从 VBAT 供应或门,且 STAT1和 STAT2输出被上拉至 VBUS,则可能会违反门输入的 ABS 最大限制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Matthias,

    我今天一直在研究这一问题,我也同样关注你们的问题。 我已经订购了一个 EVM 进行测试,并在这里与设计团队联系,征求他们的意见,这样,只要这一步到来,我就能够通过一些更明确的答案返回给您。 我预计下周初的某个时间,因为 EVM 将在3-5天内无法到达此处。

    我一取得结果,就会告诉你。

    再次感谢您的耐心,

    杰克逊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Matthias,

    对于您的方案,避免此或门出现问题的一个好方法是 使用 MCU 监控 stat 针脚,并根据需要向下拉 EN 针脚。 将 EN 与 VOUT 连接,使 EN 引脚保持在规格范围内。 基本上,我只会关注实际的 BQ25015 EVM,而不是参考设计。

    谢谢,如果需要更多信息,请告诉我。

    杰克逊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,杰克逊,

    对于某些可能是可行解决方案的应用程序。 但这给我造成了一个引导问题:我的应用程序中只有一个 MCU,由于在预充电时必须关闭 DC/DC,因此 MCU 不能通电,显然在这种情况下它无法监控 STAT 输出。 我必须添加额外的电源通道和选择机制,以使 MCU 始终可用。 由于我的应用程序不要求这样做,我真的不想在材料明细表上添加额外的线条并分配宝贵的 PCB 区域。

    EVM 电路似乎也不能提供解决方案,因为它只能将 EN 输入分解到插头,并将其向上拉至输出。

    一个简单的解决方案可能是使用具有漏极开路输出的 OR 门。 但这似乎不存在。

    无论如何:对我来说,只要你确认耳机参考设计中的电路确实错误,不应该使用,就够了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好杰克逊,您会确认以下电路是可行的解决方案吗? 蓄电池正极网连接到蓄电池/输出端。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    马蒂亚斯,

    我可以确认您不应该在耳机参考设计中使用该电路。  

    您最近发送的电路乍一看对我来说很好,但我无法确定,因此我会自行测试以进行验证。

    谢谢,

    杰克逊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很棒 我认为如果+5V 导轨是浮动的,我的电路仍有问题,但只要知道有关 EN 的 ABS max 的文档是正确的,必须遵守。 但是,如果可以纠正耳机参考设计,那将会很好。 这种错误很有可能释放大量的魔烟。