This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 降压调节器选择

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: LM61495

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1072326/buck-regulator-selection

线程中讨论的其他部件:LM61495

我正在寻找具有软启动(秒)支持的24VDC 至2.5-3.0VDC (~9A)的产品。 有什么关于如何找到一个的建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    也许您可以从 LM61495转换器开始,看看它是否适合您的应用?

    额定负载电流高达10A,但没有外部可控制的软启动。

    有一种方法可以实施外部软启动,请参阅应用说明 https://www.ti.com/lit/an/slyt669/slyt669.pdf

    此致,

    吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢! 将进行调查。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    第一个问题:该部件没有我可以看到的电源正常(PG)输出。 这是否意味着我需要 PDF 中所示的加载开关来进行软启动?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    很抱歉我错过了这个帖子回复。  

    此外,此设备中的“PGOOD”也被命名为“reset_bar”。 有关此功能的详细信息,请参阅表6-1的引脚10。

    LM61495具有内部软启动。 如果需要可调软启动,则可能需要应用手册中详述的其他组件。

    此致,

    吉米  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您使用 E2E 帖子。

    如果没有其他问题,我将结束本主题,直至另行通知。

    此致,

    吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我只是注意到我在任何地方都找不到库存。 你能确认吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没错。

    由于当前半导体短缺,该器件以及其他大多数转换器都受到了影响。  

    随着 TI 继续解决这一短缺问题,请预计交货时间将会很长。