This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5156:在 SEPIC 电流限制模式下工作

Guru**** 2893090 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1072620/lm5156-operating-in-sepic-current-limit-mode

部件号:LM5156

您好,

我的要求是为2mF 保持电容器充电时产生+65V 电压。 输入电压范围为12V 至35V (典型值为28V),电容器充电至+65V 后不会有直流负载。 我们依靠转换器的循环电流限制为电容器充电,电流限制设置为大约2A。 保护罩应在500毫秒内充满电,电压范围为0伏至65伏。 计划使用耦合电感器。 由于几乎没有直流负载,电感的建议是什么?

SEPIC 优于升压拓扑,因为它具有串联电容器的内置输出短路保护。  

如果您预期此应用程序有任何问题,请告诉我。

谢谢你,婴儿杰苏拉伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,  

    感谢您的帮助。 您的设计所需的切换频率是多少? 我期待着很快收到你的回复。  

    此致,  
    EM