“线程”中讨论的其它部件: TPS54320
请告诉我 LMZ31503的 INH/UVLO 引脚功能的以下两点:
・关于内部抽拉,下面的线程描述为“INH/UVLO 具有内部抽拉至 Vin”。
但另一个线程被描述为“内部 INH 上拉电流源为内部生成的3V,而不是输入电压”。
哪项正确?
・在序列设置上,当 INH/UVLO 连接目录时,另一个 PGOOD 引脚和启动 VIN / PVIN 更早,则另一个 DC/DC,LMZ31503启动在序列设置之前。
我考虑根据图-29的数据表添加以下电路。
如果有其他建议电路或想法,请告诉我。

此致,
萨特希