This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2121:切换时间问题

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1072974/tps2121-switching-time-issue

部件号:TPS2121

您好,

 我正在使用 TPS2121RUXR 电源 mux IC。 在电源中,mux In1为 USB-5V,而 in2为锂离子电池-4.2V。

1.在我们的情况下,in2到 in1的切换工作正常。

2.将 IN1连接到 IN2时,电压将下降几毫秒。我的主板在工作正常后重新启动。

3.您能告诉我如何缩短切换延迟时间吗??

谢谢

潘迪安  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    潘迪安,你好

    请您提供一个包括 VIN1,VIN2,ST 和 Vout 在内的示波器影像? 此外,我看不到每条线路的输入电容,因为它非常模糊。 它是47pF + 0.1uF 吗?  

    此致,

    Kalin Burnside

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,凯琳

    感谢你的回复  

    是的,我们使用的是47pF 和0.1uF

    联系明智任何我认为必须改变的地方,请提供您宝贵的反馈

    我现在没有示波器。

     

    谢谢

    潘迪安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    潘迪安,你好

    设置看起来不错;但是,我建议尝试增加输入电容。 如果没有示波器,很难确定确切的原因,但我的假设是您的供电线路很弱。 当电源轨较弱且负载与电源轨断开时,电压可能会增加,而另一个电源轨电压会下降,从而导致设备在电源轨之间来回切换。 这将导致输出下降,直到故障输入 电压下降到足以降至阈值以下。 我通常建议从100uF 开始查看它是否会影响问题。 如果您尝试此操作但没有效果,请重新打开帖子或创建一个新帖子(如果已过了重要时间),我们可以进一步探讨此问题。

    此致,

    Kalin Burnside