This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65218D0:LS1/2未使用的处理。

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65216, TPS65218D0, TPS65218, TPS65218EVM-100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1072003/tps65218d0-unused-processing-for-ls1-2

部件号:TPS65218D0
线程中讨论的其它部件:TPS65216TPS65218

大家好,团队

我想知道30引脚(LS1)和34引脚(LS2)的未使用处理。
连接到 GND 是否正常?
* 31引脚(in_LS1)和32引脚(in_LS2)为接地。

因为 我正在考虑使用 TPS65216电路。

此致。
肯戈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,肯戈,

    感谢您的帮助! 这一问题已在以前的 E2E 中得到了回答。 以下是 我们在使用 TPS65218D0 (将 GPIO2配置为输出推挽式)和 TPS65216时的建议:

    • 针脚编号32-33: 这些针脚与 TPS65218 PMIC 上的第二个负载开关相对应,因此我建议将输入(针脚编号32)连接到 GND,并在输出针脚(针脚编号33)上放置一个0欧姆电阻器到 GND。 当使用 TPS65216将引脚连接到 GND 时,可以填充该0欧姆电阻器,使用 TPS65218时,可以将其留空。

    • 引脚编号30-31: 这些引脚与  TPS65218 PMIC 上的第一个负载开关相对应 ,但与 LS2和 LS3不同,因为 IN_LS1和 GPIO2之间存在内部连接。  由于 这 种内部连接,我建议在使用 TPS65218和使用 TPS65216时将 IN_LS1连接到有效的输入电压(1.8V 或3.3V)。 对于 LS1 (负载开关的输出),使用 TPS65218时可以连接一个小电容,使用 TPS65216时,可以使用0Ohm 电阻器将其替换为接地。

    注:我们还看到客户在第一个项目符号(针脚32-33)中连接 IN_LS1/LS1,就像我们在 IN_LS2/LS2中推荐的那样,他们没有任何问题。  

    • 引脚34 可以是常闭/浮动。 TPS65216和 TPS65218D0上的 GPO2 (配置为推挽式)为 NC。

    谢谢,

    Brenda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Brenda,

    感谢你的回复。

    我理解你的建议。

    但是,30针(LS1)和34针(LS2) 连接到 GND 有什么问题?

    此致。
    肯戈。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,肯戈,

    建议不要将负载开关的输出连接到 GND。 这可能会在寄存器上生成中断标志。 根据 TPS65218型号,负载开关也可能是加电序列发生器的一部分。

    谢谢,

    Brenda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Brenda,

    连接到 GND 时,您能告诉我这种影响吗?
    当然,输入是 GND 连接。

    此致。
    肯戈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,肯戈,

    我无法保证将这些输出引脚连接到 GND 的后果,因为我们不会验证不推荐的连接。  

    但是,该器件有一个 EVM (TPS65218EVM-100),供客户评估 PMIC 的特性和性能。  

    谢谢,

    Brenda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Brenda,

    感谢你的回复。
    我知道你无法保证。
    但 我想让你们告诉我可能会发生的问题。
    我想确认我应该关心什么,以便客户可以自行决定使用它。

    此致。
    肯戈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,肯戈,

    我们没有数据 来解释 如果客户不遵循我们建议的连接,该 PMIC 会发生什么情况。 这一点从我们的末尾就没有得到验证或验证。INT 寄存器上可能会显示中断,但我无法确定是否会出现其他电气/性能问题以及可靠性和质量问题。  

    谢谢,

    Brenda