This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR36506:LMR36506RFRPER (FPWM) VS LMR36506RRPER (PFM)

Guru**** 2505125 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR36506, LMR36506RREVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1072854/lmr36506-lmr36506rfrper-fpwm-vs-lmr36506rrper-pfm

部件号:LMR36506

你(们)好 我´m LMR3650REVM 做一些测试,我有一些问题。 在 LMR36506的数据表中,我发现
LMR36506的工作模式,取决于所选系列的型号。" 这意味着,如果我的 LMR36506负载轻,我应该使用 LMR36506RRPER (负载轻时效率更高),否则使用 LMR36506RFRPER。 在 LMR36506RREVM (评估模块)的数据表中,我发现使用了 LMR36506RRPET。 我´s 了设备标记;它与 LMR36506RRPER (MC04)的设备标记相同。 这意味着两个转换器基本相同。 我´m 有点困惑,因为评估模块的数据表如下:

JMODE/RT -使用此跳线选择模式/同步修整部件中的操作模式。
在针脚1和2之间连接跳线会导致 IC 以 PFM (脉冲频率)工作
调制)模式,可在轻负载下实现更高效率。 针脚2和针脚3之间的跳线导致 IC
在 FPWM 模式(强制脉宽调制)模式下操作。 默认情况下,跳线已连接
在引脚1和2之间。 -->实际介于2和3之间(见原理图“将 SH-J1放在 J2 (JMODE/RT)的引脚2和3上”)
在 RT TRIM 部件中,将跳线从针脚1和2连接将切换频率设置为2.2 MHz
并且,从引脚2和3连接此跳线会将切换频率设置为1 MHz。

LM36506的数据表显示,连接 RT 到 GND 将 fhe SwitchingFrequency (切换频率)设置为2.2MHz,而连接 RT 到 VCC 将频率设置为1MHz。 通过将 RT 电阻器置于 GND,将频率从200 kHz 设置为2.2 MHz (取决于电阻器的值)。

我是不是感到很有问题,还是我错过了什么? 这两份数据表都说了不同的东西。 其中一个表示模式取决于所选系列,另一个表示您可以通过将 RT 引脚连接到 VCC 或 GND 来更改模式。

非常感谢您的参与,如果我有什么问题,我会很抱歉。

安德烈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安德烈您好,

    根据设备可订购性,LMR36506 (-Q1)设备系列具有不同的引脚定义。

    例如:

    LMR36506RS3QRPERQ1是可调频率。 引脚1定义为 “RT”。 针脚定义使针脚对地的电阻定义频率,或通过施加电压电位。

    LMR36506MSC3RPERQ1是固定频率。   引脚1定义为 “模式”。 针脚定义使施加电压电位定义模式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 非常感谢您的解释。 这取决于 Pin1的剪裁方式。 在我的案例中,所有3种变体都被剪裁为 RT。 我有一个默认模式,只能更改频率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没错。 不用客气。