This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3880:启用引脚的内部上拉电阻值约为 LM3880MF

Guru**** 2390735 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1072847/lm3880-internal-pull-up-resistor-value-of-enable-pin-about-lm3880mf

部件号:LM3880

你(们)好

我的剩余电压 EN 引脚有问题。

请参阅随附的有关我的系统的图。

我希望在 EN 线上实现0伏。

但我没有在数据表上找到解决方案。

我有一些问题。

(1)您能告诉我 EN 引脚的内部上拉电阻最小值,典型值和最大值吗?

   我想使用这些值进行设计。

(2)您能告诉我推荐下拉电阻值吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    没有上拉电阻器,EN 连接到比较器,并且内部未连接到3V3。

    此致

    宜和

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢你的回复。

    我想知道内部电流来源的耐受性。

    数据表上的典型值为7uA。

    (1)当前的最小值和最大值是多少?

    (2)电压值是多少内部电流来源?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    数据表是我们当前所拥有的。

    如果您只是想确保 EN 不会意外触发,请使用20K-30K 下拉菜单。

    此致

    宜和

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您提供有关下拉电阻值的信息。

    我想知道内部电流来源的耐受性。

    数据表上的典型值为7uA。

    (1)当前的最小值和最大值是多少?

    (2)电压值是多少内部电流来源?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我们知道数据表的内容。  

    下拉菜单将帮助您正确使用 EN 信号

    此致

    宜和