This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] REF5050:高压输入

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: REF02, REF102, REF50

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1071620/ref5050-high-voltage-input

部件号:REF5050
“线程”中讨论的其它部件:REF02REF102

我们正在寻找高达20V 和5V 的高电压输入。 竞争对手是 ADR02设备。是否有类似的设备? 谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Brian,

    请查看 TI 提供的用于20V 支持的 REF102和 REF02产品。

    我想知道有关需要20V 输入支持的客户电源方案的详细信息。 此外,20V 输入的预期变化是多少。

    谢谢,此致,

    Shridhar。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     连接到 REF IC  的17V 回扫电压过高,可将5Vref 转换为用于 MD 制动应用的比较器电路。  

    但是,客户至少需要105度的环境工作温度。谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Brian,

    REF102和 REF02是这里最好的,也是唯一的选择。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Brian。

    我们是否知道反向的17V 输出是否用于为系统中的任何其他组件供电?

    17V 输出是否可以更改为较低电压(例如15V)。 这将确保不违反 REF50电压额定值。

    请检查系统中的其他组件是否可以与15V 电源配合使用。 这是一个解决方法。

    谢谢,此致,

    Shridhar