This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2595:TPS2595是否可以在设备关闭时支持输出热插拔操作

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2595

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1072843/tps2595-is-tps2595-possible-to-support-output-hot-swap-operation-at-the-device-off

部件号:TPS2595

各位专家:

我的客户正在考虑 TPS2595,并对输出热插拔操作有疑问。

如果您能提供建议,我将不胜感激。

--

(1) 5V 电源供应给 Vin。

(2) TPS2595的 EN 为低,设备为关闭状态。

(3)输出连接器是热插拔的。

在这种情况下,热插拔是否可能导致设备损坏。

Ex 过压和 ESD

如果有问题,请告诉我们。

--

感谢您的帮助。

此致,

真知

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Shinichi,

    应用程序是什么? 您的意思是从外侧施加电压?

    此致

    库纳尔·戈尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,库纳尔,

    感谢你的回复。

    TPS2595的输入电压由内部提供。

    输出电压向外部供电。

    请参阅随附的文件。

     

    e2e.ti.com/.../question-about-TPS2595.pptx

    我的想法如下。
    由于 TPS2595已禁用,外部电路板上的电容器没有电荷,TPS2595中没有热插拔事件,因此不太可能损坏。

    但是,当输出到外部时,建议添加保护电路。
    除了输出和接地之间的二极管外,建议在输出和5V 之间使用保护二极管。
    需要 ESD 保护元件来响应外部 ESD 事件和电涌。

    请告诉我这些考虑是否正确,是否还有其他必要的保护电路。

    --

    我感谢你的大力帮助和合作。

    此致,

    真知

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Shinichi,

    是的,你的考虑是好的。

    此致

    库纳尔·戈尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,库纳尔,

    感谢你的回复。

    我将与客户分享我的理解。

    当客户有其他问题时,我会再次咨询您。

    我感谢你的大力帮助和合作。

    此致,

    真知